在采用UCC39002控制多个DCDC电源模块时,在带满载启动过程中,由于电源模块的上电时间不一致,可能上电时间短的模块吃进全部负载电流进入保护状态,进一步导致其他模块也进入保护状态。这个问题如何解决呢?应用中的电源模块在过流保护是不能工作在恒流状态。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在采用UCC39002控制多个DCDC电源模块时,在带满载启动过程中,由于电源模块的上电时间不一致,可能上电时间短的模块吃进全部负载电流进入保护状态,进一步导致其他模块也进入保护状态。这个问题如何解决呢?应用中的电源模块在过流保护是不能工作在恒流状态。
因为模块是数字砖,已经设置起机时间相同了,但是还是会出现差异。这个差异还是会引起过流问题。
你说的对,打嗝不同步可能还是会有问题,这个有没有做过实验验证一下?
Xiaolong Chen 说:是打嗝,但是打嗝的话不建立统一的打嗝总线,也会有个打嗝不同步的问题。
Hi
所以问题不在于均流,而是启动时的不同步造成过载的问题。
Hi
你前面的DC/DC芯片用的是TI的什么芯片?
对的,是这个问题,问题确实不在均流。我想知道解决这个启动不同步问题,业界一般是怎么解决的呢?一个是采用恒流工作模式,一个是采用同步ss及建立打嗝总线。还有其他的解决方法么?
对,恒流也是一种方式,不过恒流会不会造成欠压?
Xiaolong Chen 说:对的,是这个问题,问题确实不在均流。我想知道解决这个启动不同步问题,业界一般是怎么解决的呢?一个是采用恒流工作模式,一个是采用同步ss及建立打嗝总线。还有其他的解决方法么?
这个已经不考虑了,因为现在要解决的就是带载起机的问题
Johnsin Tao 说:Hi
启动时间上控制,先让你多个400W的电源启动后,然后再让后面的受电设备启动? 这样可以吗?
可以用这个方案做一下实验看看,冲击电流的问题与你的负载也有关系,你可以关注一下这个风险点。
Xiaolong Chen 说:这个我也考虑过,我的想法是输出ORING使能来实现这个合路开关的功能。但是这个实验我还没做,这样做有个问题就是闭合瞬间估计会有很大冲击。而且瞬间电流估计会随着后面容性负载的大小,比满载电流估计会大很多。
突然想到通信电源常用的一种压冲击电流的方法,通过继电器和功率电阻配合,启动的时候电流经过功率电阻一路,来吸收冲击电流,电压起来后再通过继电器切换到另外不带功率电阻的一路正常工作,你可以考虑一下。
Kevin Chen1 说:可以用这个方案做一下实验看看,冲击电流的问题与你的负载也有关系,你可以关注一下这个风险点。
这个我也考虑过,我的想法是输出ORING使能来实现这个合路开关的功能。但是这个实验我还没做,这样做有个问题就是闭合瞬间估计会有很大冲击。而且瞬间电流估计会随着后面容性负载的大小,比满载电流估计会大很多。
[/quote]
可以看看有没有合适的器件,这只是提供一种思路。
Xiaolong Chen 说:你的这种是输入缓起电路。一般继电器很少能扛得住输出的这么大电流。