UCC28180芯片输出是390V,请问是否可以拓展到更高输出电压,例如870V。另外如果对输出电压纹波要求不高,使用更小的母线电容从而引起很大的母线纹波是否影响电路的工作性能,功率因数和谐波失真参数是否会变得很差?谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
UCC28180芯片输出是390V,请问是否可以拓展到更高输出电压,例如870V。另外如果对输出电压纹波要求不高,使用更小的母线电容从而引起很大的母线纹波是否影响电路的工作性能,功率因数和谐波失真参数是否会变得很差?谢谢!
HI
常见的PFC都是升压到380~400V, 这个同时是基于一般大电容和MOS的耐压。 如果你做到870V, 首先要确认的是是否有合适的大电容和MOS, 如果有的话,可以做的。
纹波不建议太大。
你好,我的设计不在意文博大小,因此可以允许纹波特别大减小电容体积。不在意纹波大小的话请问如下防止VSENSE超过105%或者低于95%的动作?另外想仿真该芯片的功能并且有哪些仿真软件可以推荐?谢谢!
Hi
纹波和输出电容有管,其波动幅度和输出电容大的计算公式见datasheet 28页, 而这里的案例,输出电压390V, 最低跌落到300V,这个幅度很大了。
你可以看看芯片官网,TI提供的模型,可以选用对应的软件。
你好,datasheet有提到当输出纹波超过105%或者低于95%时会启动保护机制。而300V只是holdup time的最低值,所以如何让纹波在95-105%范围之外波动呢?是否有解决方案或者TI是否有别的芯片可以做到?谢谢啦
HI
如果是这样的话,要求纹波上的范围更大,你需要找其他的PFC芯片看看:www.ti.com.cn/.../products.html