目前使用BQ76940过程中出现两个BQ76940芯片单一问题故障,具体如下:
问题1:该板在进行低温放置时(低温箱设置-10℃),BQ76940电流采集到-0.4A电流,伴随着低温放置时间采样电流越来越大,最终PCB温度达到-9℃,静置采样电流显示-1.1A(PS:其他板放置在同样环境中,电流采样一直为0A)。
问题2:在PCBA板安装在电池包上进行正常放电(功率1150W,电流30A左右),放电10-15分钟左右突然报短路故障,人工恢复故障,再次进行放电问题可重复出现。
以上请帮忙看看上边两个问题。谢谢!