TPS54335ADDAR DDA Package 8-Pin SO PowerPAD,这个IC使用半年多,会陆续发生损坏现象。测试为:PH-GND短路。
输入:24V 输出:5.5V1A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TPS54335ADDAR DDA Package 8-Pin SO PowerPAD,这个IC使用半年多,会陆续发生损坏现象。测试为:PH-GND短路。
输入:24V 输出:5.5V1A
HI:
负载是什么? 有没有可能在芯片没有启动时,仍然有电压存在?
其次有没有测试输入电压波形?启动瞬间,以及工作中。还有PH波形? 能够传上来看看?
测试波形,请看EXCEL文件,PH波形是正常的,请帮忙分析一下,谢谢!
HI
也就是你们在生产和测试中都没有问题,但是客户端使用就会出现问题。
并且从波形上看,并无明显问题。
建议你在24V输入增加一个功率大一点的TVS管。
我们做了模拟实验,输出负载带到IC 能够OTP,让产品持续工作大概2.5HOURS,IC烧损,做了3颗都会有这个现象。请问这个IC在OTP的时候,自动重启,会导致IC有问题吗?
Hi
过温下不应该会烧芯片,芯片会保护然后温度降下来,即便后面再启动然后循环热保护。。。
你首先需要确认一下什么会导致过温? 环境温度特别高吗? 如果是这样的话,是不否还要考虑电感是否也会因为温度过高,导致饱和,异常的大电流,这样是会烧芯片的。
Hi
负载带到芯片能过温,这个负载会达到电感饱和吗?
5.5V输出电流设置到3.5A,25℃环温,工作6hours左右,发现IC损坏。电感温度100℃左右,电感是52B材质铁粉芯(Green/Blue),耐温>130℃。
请帮忙分析,谢谢!
Hi
电感饱和电流多少? 其实这个实验没有意义,首先客户端应用条件和你实验条件相差太大。 其次电源板在加工和测试中都没有损坏。
而在后期使用中才出现损坏,一般在电路和layout上没有问题。建议主要关注组装中的通电测试,例如输入是否存在热插拔,包括输出也是。
为了减少这类出现在客户端的损坏,可以在出货之前烧机一定时间。其次如上输入增加TVS管。