Other Parts Discussed in Thread: UCC3895
你好 请问下工程师或用过UCC3895的片子的人,本人用SS(19脚)下拉电压来锁定输出 但是恢复输出时 总是先进入过流保护颤动 一断时间才恢复正常输出,如果去掉过流保护MOS已烧。请问这是3895的问题 还是我的反馈回路的问题?3895的软启动是什么样的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: UCC3895
你好 请问下工程师或用过UCC3895的片子的人,本人用SS(19脚)下拉电压来锁定输出 但是恢复输出时 总是先进入过流保护颤动 一断时间才恢复正常输出,如果去掉过流保护MOS已烧。请问这是3895的问题 还是我的反馈回路的问题?3895的软启动是什么样的?
增大软启动SS脚电容可以增大打开时间
但是我的问题是 当我解除锁定后 电压不能迅速升到我的设定电压 总是进入逐周期限流。过一会电压升到了我设定的电压值时运放稳定才能进入稳定状态。过程中可以看到 CS脚高于2.5V一段一段的 我想可能是我的反馈电路出了问题。
Hi
三极管V404的控制源是什么?从你的描述看,不用到SS/DIS 关断功能的时候,UCC3895是可以正常启动的是吧?(也就是说正常启动不会造成过电流等误动作)?
Hi
如果去掉三极管后的启动正常,建议将三极管改成MOS管的控制。
好的 谢谢您的建议我会采纳尝试的,还想问您下 我CS是取自变压器初级,由电流取样线圈采集然后整流 送入CS端 检测电流过载 同时又想 通过它来进行电流同步 这样可以实现吗?
假设我开环状态将占空比 设定为30% 空载状态 不连接反馈 CS端的过流保护去掉 用另一个电源给其供电,当我解除锁定时 逆变打开瞬间是类似短路了一样 辅助电源瞬间进入稳流状态然后恢复,同时逆变变压器很尖的一声响 这才恢复正常。 我想知道为什么启动瞬间想短路一样 启动电流位置这么大?我用300V给它供电 稳流设置在1A 会不会是我的输出滤波电容过大了?见过类似情况吗?谢谢指教和宝贵建议