This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS65251带负载问题



你好,按照官方提供的电路设计,电感采用官方提供的型号,在调试阶段出现以下几种问题(可能同时出现):

 (1) 空负载下,电压输出正常,当一路负载过大时,3路都没有输出(限流电阻没有问题);

 (2) 输入与输出短路,输出直接为输入12V,从而烧坏FPGA芯片;

 (3) 输出对地短路;

 (4) 两路正常,另一路3.4V的通道只输出1V左右;

 (5) 早期没有采用功率电阻进行负载测试下,直接用产品进行产品调试过程中发现,PCB板在移动过程中或隔一段时间重新开机发现电源没有输出,但是如果用烙铁在电容上过一道后电源输出正常;

  • 你好,以下是对可能出现以上问题的原因的推测,供参考:

    1) 当任何一路检测到过流持续10ms以上时,所有的convertor都会关断,直到过流消失。详细可以看datasheet18页;

    2) 上管短路,可能是某引脚过压,ESD或是引脚焊接短到一起等原因;

    3) 下管短路,原因同上;

    4) 测量FB电压是否正常,正常的话应该是分压电阻比有问题;

    5) 看起来像是电容没焊好。