各位TI技术大侠:
我使用UCD9248+PTD08D210W组合的电源系统,电路设计来源于XLliNX的V-7评估板VC707,输入电压为12V,输出电压在1V~3.3V之间,利用USB-TO-GPIO下载线从评估板中导出工程和配置数据,然后导入到我的板子上,其中PTD08A010W和PTD08A020W都能输出正确电压,PTD08D210W模块,使用了5个,但是只有其中一个输出一路正确电压,其他不正确的分为两种情况:
1、输出电压都为0,,在GUI中的system doshboard中设置让他输出没反应,提示错误FLT;
2、在GUI中的system doshboard中设置让他输出,有正确的电压值,但是温度上升很快,5秒左右就到了80°,赶紧关闭这个rail,温度回到正常;
阅读PTD08D210W的数据手册,他的输出电阻为10K,但是我用万用表测量在板子上的输出不正确的PTD08D210W模块电压输出脚与地脚之间的电阻,都只有1~10Ω左右,然而在评估板和我板子上正确的PTD08D210W上测量,都在几百欧到几K欧,请问问题是否就出在这里?输出电阻太小,导致输出电流太大,超过了电流上限(最大10A),跳出FLT错误?
问题困扰我快半个月了,烦请各位专家大侠解答一下小弟的问题,万分感谢!