日前,TI推出业界最小、最高精度的锂离子电池电量监测计集成电路-bq27421, 其可延长便携式医疗设备(如可穿戴健康监控设备)、工业设备(如库存扫描仪和便携式应急灯)以及其它消费类电子产品的电池使用寿命。
采用 9 焊球芯片级封装 (WCSP) 的 bq27421 系统侧电量监测计,使用 TI 的 Impedance Track™ 高级电池技术,能准确报告剩余电池容量、充电状态以及电池电压,从而可将便携式设备的电池使用寿命延长 50% 甚至更长。
负责电池管理产品的副总裁 Steve Lambouses 表示:“便携式医疗及其它电子产品用户需要准确预测剩余电池容量,才能更好地管理移动设备,并决定何时充电、何时更换电池。无论是血糖仪、可穿戴患者监控手环,还是便携式库存扫描仪,用户都需要准确的信息才能做出良好的决策。TI 电量监测计为消费者提供他们可信赖的电池信息,不但可最大限度地提高电池供电设备的便利性,而且还可延长电池使用寿命。”
Gauge Studio 简化电池电量监测计设计
设计人员可通过 TI 最新 Gauge Studio 软件工具使用预配置即插即用 bq27421 电池电量监测计简化电池电量监测计设计。Gauge Studio 设计工具的文件大小比 TI 此前软件小约10 倍,可显著简化配置与系统固件开发。欲订购bq27421EVM-G1A 评估开发套件,敬请访问:http://www.ti.com.cn/tool/cn/bq27421evm-g1a
bq24721 的主要优势:
- 与同类竞争监测计相比,集成感测电阻器与微型 1.5 毫米 x 1.5 毫米 x 0.5 毫米 WCSP 封装可实现最小的整体解决方案尺寸;
- 单体电池电量监测计支持嵌入式或可拆卸锂离子电池;
- 与同类竞争器件相比,易于设计的即插即用监测计只需最少的用户配置及系统微控制器固件开发工作;
- Impedance track™ 技术支持精确度达 99% 的电池容量测量,可针对电池老化、自放电、温度及速率变化等进行自动调节。
供货情况
采用 1.5 毫米 × 1.5 毫米 × 0.5 毫米、9 焊球 WCSP 封装的 bq27421 电池电量监测计现已开始供货。QFN 封装版本现已开始针对部分客户提供样片,预计将于今年第 4 季度投入量产。