This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

智能电池管理芯片选型

Other Parts Discussed in Thread: BQ2013H, BQ2018

你好,我想问下我要在线测量24V,200AH电池的剩余电量,电压,电流,温度我可以选用TI公司的哪款芯片?谢谢!

  • 您的电池是铅酸电池吗?这个电池包的容量已经超过大部分集成gas gauge芯片能够处理的尺寸了,建议您考虑用一个低功耗的430单片机来设计,与你的电池供应商联系,在算法上做一些老化 以及自放电等的补偿,基于库仑计的原理设计一个电池管理计。

  • 谢谢你的回答。电池是铅酸电池,如果我用个电流传感器来将电流采集给电池管理芯片,实现测量容量的目的不行吗?另外可不可以推荐一款相应的芯片?

  • 电流采集并不难,关键是你电流积分的结果(200AH)超过了集成电池管理芯片的存储空间大小,所以需要单片机才能划分更多的存储空间用来计算容量。当然也有一个可以考虑的方法是采集到的电流信号做一个比例衰减来欺骗电池管理芯片,这样可以在电池管理芯片上得到一个关系值,电池管理芯片将容量信息送给上位机后,上位机需要对应的运算来得到真实的容量。如果你希望采取这个方式  那么可以看看ti的一些多化合物的计数器是否满足你的需求,但还需要审核是否会有一些timer方面的限制。

  • 浏览了TI网站,不知道用BQ2013H或者BQ2018这两款行不行?另外我发现存在几个问题:1、初始容量好像这两款芯片没说怎么测?2、BQ2013H文档第一页说:Actual battery capacity is automati-cally “learned” in the course of a dis-charge cycle from full to empty。这个学习过程是怎么回事啊?谢谢

  • 这两款产品都可以用与支持铅酸电池,主要是你这个项目中容量太大了,初始容量在BQ2013H 设计的最大容量只有15AH,BQ2018的最大容量按照其16bit寄存器和单位增量来计算,虽然选用小一些的sensor电阻可以支持更大的容量但要用在你的这个项目还是得做电流衰减,不然实际的sensor电阻选择非常的困难。

    初始容量这两款芯片都可以理解为库仑计的技术,所以需要一个学习过程,从满充到放空,芯片才能通过这样的完整积分得到实际的FCC值,从而计算RM

  • 谢谢你耐心的回答!我可以理解你说的那个初始容量是电池的最大容量或者说是额定容量吗?另外这两款芯片测出的温度是一个范围还是具体的值呢?另外有没有相应的应用方案可供参考(我在TI的网站上没找到)?谢谢

  • 一个是芯片内部存储空间决定的最大容量尺寸(但15Ah的BQ2013 按照以往的经验会有一个距最大物理存储尺寸的保留量),一个是通过学习得到的实际电池的最大容量。

    温度测量是具体的值。

    常规项目的设计可以参考产品主页上的evm板电路。

  • 谢谢你的解答,以后有什么问题还希望你能帮助,谢谢

  • 你好,BQ2013H最大容量只有15AH这是在技术文档哪页,我怎么一直找都没找到。还是我看错了一个文档呢?

  • 这个15AH在BQ2013H的产品主页上,参数列表中有最大容量这个参数15AH,没有写在datasheet里,实际应用中也只能管理到这个容量。

  • BQ2013H文档里说支持4个镍电池单元和3个铅酸电池单元,但是如果超过这么多节,把这些电池看作一个整体测量还行吗?

  • 这个主要是在供电方面的考虑,BQ2013的ref输出可以作为一个mosfet的控制级,通过一个外部的mosfet构成一个LDO的线性稳压器,如果超出预定的节数,ref能够调节的范围就不够用了,此时要另外用一个LDO来得到一个BQ2013H需要的电压,ref就不要用了。

    建议你在实验前仔细的阅读理解datasheet,理解算法的实现原理。仔细的评估精度等是否符合你的项目规格。

  • BQ2013H不是还能测量电压、电流和温度量吗?另外问下如果用单片机的话,你那有没有可供参考的方案?谢谢

  • 如果你要测的是电池包中每一节的电压,则不能测,如果测量pack电压是可以的,上位机记得将VSB的电压的采样比率补偿回来。