Other Parts Discussed in Thread: TPS54610, TPS54360
通过数据手册可知,TPS54610在输出端需要放置两个470uF电容,但现在由于PCB面积限制,及成本限制,请问可否将两个470uf 改成两个220uf 或者一个220uf 。对电路有什么影响?或者请告知是如何计算的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
减少电容纹波会变大,环路带宽也会变化。你看的470uF是规格书中举的一个设计例子,并不代表必须470uF。这个例子是从第8页开始,讲的是开关频率为350kHz情况下,怎么设计电源。 如果要减少电容,建议增加开关频率,规格书第13页开始,讲的是680kHz情况下的一个设计实例,从Figure 22看出,输出电容减小了很多。
怎么计算请参考文章:http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/slva107/slva107.pdf
你好,
是计算出来的,建议你参考tps54360的规格书,里面application information部分有详细计算步骤。
另外选电容的时候注意ESR的大小。
规格书里有详细的计算公式,还有可以用TI的webench 软件,在www.webench.com里开启设计,可以在webench里调整输出电容的容值ESR等,生成仿真查看环路特性。
在同样开关频率的条件下,减小电容输出纹波会变大;但是,增大设计的开关频率,可以减小输出电容的设计。
如果是PCB面积限制为了减小体积,从buck电感设计公式:
L= [5*(Vi-Vo)*Vo] / ( Vi * I * f ) 中,
可以很明显的看出来:频率越高得到的设计电感值越小,故,频率越高体积越小。
电容的设计则要注意考虑电容的ESR。
您好,根据我的理解,您使用的可能是电解电容。我觉得还应该考虑到一点,一般电解电容会给出其承受有效值的大小,建议您应该保证流过电容的电流有效值小于电解电容给出值,谢谢,欢迎补充指正。