理论上tps61165的反馈电压是200mV,我测试过程中,反馈电压一直是190mV,可能是什么原因造成反馈电压偏低的?谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
理论上tps61165的反馈电压是200mV,我测试过程中,反馈电压一直是190mV,可能是什么原因造成反馈电压偏低的?谢谢!
整个电路工作还是正常的,就是反馈电压偏低,虽然偏低的,但是还是很稳定的,一直都在这个点上
手册中要求电感在10-20uH,但是实验室没有该感值的电感,然后我就换成了33uH的了,这样会对电路产生影响吗?饱和电流之类的参数,该33uH的电感都是可以的。
你好,
请问你使用什么仪器测试的?首先,tps61165参考电压的误差有±4mV,测试仪器连接线上的压降会有几毫伏。有种测试方法你可以尝试一下:在参考电平端较近焊一个10kOhm的电阻,电阻另一端悬空,测这个悬空端的电压。这种方法可能会准确一些。
换了大电感,检查一下电源的起机波形。没异常就OK。
这个除了跟测试方法本身存在一定关系外,电路的设计对反馈电压影响的大不大,如果有影响,一般会是哪方面对反馈的影响稍微大一点。
Hi
对于boost电路,电感的纹波电流是满载时输入电流的0.2~0.4倍时,整个电源系统性能最佳,电感选型也是依据这个纹波电流来计算获得。
如上对应上述计算本来用作10uH的电感时, 如果您选择了33uH, 此时的电感纹波电流会相对比较小。
电感加大后,纹波电流会变小,所以电感的峰值电流也相对变小,所以电感的饱和电流要求实际会稍稍小一点。
请问您是在什么条件下测得这个电压,一般来说,这个电压规格书上保证的,不会超过spec的。
很有可能跟测试条件(有没有可能限流?)和方法有关系。
Hi
如果LDE的电流在规格内就没有什么问题。
建议您用示波器测试一下FB脚,看是否有较大的纹波或者noise, 这个可能影响到万用表的有效测量。