Other Parts Discussed in Thread: LM2642, CSD16406Q3
小弟想做一个12V输入,3.3V_8A和5V_8A输出的电路,所用的芯片为LM2642,但是调试时发现3.3V和5V都没有输出。测试发现VDD的5V正常,9脚去掉R12,把R14换成10NF电容后,9脚和10脚的电压为1.15V。请高手帮忙看下附件的电路图,是否有错误的地方,如何修改可以使输出正常,不胜感激!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM2642, CSD16406Q3
小弟想做一个12V输入,3.3V_8A和5V_8A输出的电路,所用的芯片为LM2642,但是调试时发现3.3V和5V都没有输出。测试发现VDD的5V正常,9脚去掉R12,把R14换成10NF电容后,9脚和10脚的电压为1.15V。请高手帮忙看下附件的电路图,是否有错误的地方,如何修改可以使输出正常,不胜感激!
Hi
请问你测试时负载是多大?, 建议你从轻载开始测试。
按照你的过电流测试,输出电流难以达到8A的,同时输入电容偏小10uF或者22uF偏小,5V那一路输出电容22uF也建议至少要是220uF.
(最好是有一些波形能传上来看看,才容易定位问题所在,例如驱动波形,SW的波形,输出波形等等。)
您好,
目前没有带负载,输入及每路的输出目前都是用220UF的电容。
有试过把on/ss1和on/ss2同时上拉到VDD,但是也是没有输出。
目前没有任何的波形,只是LDRV有5V直流。
好像这个芯片没有工作,能否告知芯片的工作条件?有无其它特殊要求?
谢谢!
Hi
选用2个MOS和单个集成的双MOS,如果热阻一样,当然前者因为功耗较小,MOS温度也会相对低一下。
在你的这个问题上,其实更建议选择非常低Rdson的MOS来降低功耗,原因是输出负载电流高达8A, 其次注意一下选择的MOS,尽量热阻小一些,这二个也可以降低MOS的温度的。
Hi
TI除了芯片,也有MOS的, 见TI的N-MOS列表: http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/power-management/n-channel-mosfet-transistor-products.page
具体选型的时候,还要注意一下过流保护,这个和MOS的Rdson也是有关系的。