This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ27Z561-R2: 关于BQ27Z561-R2的Fast OCV

Part Number: BQ27Z561-R2


原文档是SLUA997,www.ti.com.cn/.../slua997.pdf

对于下图如下的问题,

①第二张图,为什么放电电流增大瞬间,DOD0跳变了,这里不是很理解。是触发Fast OCV了么?

②Qmax不是必须37%才能更新?为什么放电20%就更新了?

③为什么Qmax更新了,DOD0也更新了?

④Qm还有Qmax filter为什么我在手册没有找到

还请TI工程师帮忙答疑下,谢谢!

  • 您好

    1,由于 fast OCV而发生DOD0更新

    2,为了获得准确的 Qmax,通常要求满足以下 Qmax 更新条件:

    (1) 温度,在 10°C ~ 40°C 之间。

    (2) PassedCharge,累积放出(或累积充入)电荷在 DF: Design Capacity ×37% 以上;如果是第一次做 golden learning (DF: Update Status = 0x04),则要求在 DF: Design Capacity ×90%以上。

    (3) 电压,更新 DOD1 和 DOD2 对应的 OCV 不能在电池电压平坦区,比如 3737mV ~ 3800mV。

    (4) Offset Error,偏置误差累积不超过 DF:Design Capacity ×1%,计算方法是 Offset error current = DF: Coulomb Counter Deadband / sense resistor 从上一 次 OCV 采样到现在的积分值。DF: Coulomb Counter Deadband 是库仑积分的 门限。高于该门限则视为正常负载电流积分,低于该门限则视为 offset error。

    3,请参考下面文档3.1.2 计算 Qmax有说明DOD0和qmax的更新时刻。

    4. Qm还有Qmax filter没有,每个芯片的参数会有点差异,请以实际芯片的参数为准。

  • 烦请再帮忙看下   谢谢

    ①第二张图,两次放电电流增大瞬间,DOD0都跳变了,两次都是触发Fast OCV了么?这里和Qmax更新有关么?

    ②图 6 显示了一个电池,其放电不到总容量的 20%,然后松弛不到 15 分钟。 从图 7 中可以看出,由于快速 OCV,发生了 DOD0 更新,

     并且随后,在松弛约 500 秒后发生 Qmax 更新。 这里为什么不足20%?

    ③请参考什么文档,好像漏掉了?

    ④所以Qm还有Qmax filter得寄存器在哪款产品上?

  • 感谢

    ①第二张图,两次放电电流增大瞬间,DOD0都跳变了,我目前的理解是两次都触发了Fast OCV了。不知道是否有误

    ②Qmax更新这里还是有疑问。根据疑问“图 6 显示了一个电池,其放电不到总容量的 20%,然后松弛不到 15 分钟。 从图 7 中可以看出,由于快速 OCV,发生了 DOD0 更新,

     并且随后,在松弛约 500 秒后发生 Qmax 更新”

    我的疑问是这里为什么不足37%? PassedCharge,累积放出(或累积充入)电荷在 DF: Design Capacity ×37% 以上才会进行Qmax更新

    请参考下面文档3.1.2 计算 Qmax有说明DOD0和qmax的更新时刻。 这份文档我没有找到。

    ④Qm还有Qmax filter的寄存器在哪款产品上?

    我在产品中只找到了如下的寄存器

    • Qmax delta: 5% -> 2%
    • Qmax upper bound: 130% -> 105%

  • 您好

    1,从曲线上看是两次

    2, Note that this feature is only available in newer IT gauges. A test ran on the BQ27Z561-R2 was able to achieve Qmax update after about 20% of discharge and less than 15 mins rest time, 

    上面发的是常规的IT 电量计的QMAX更新条件。

    3, 请参考下面文档www.ti.com.cn/.../zhcaaf7.pdf

    4,Qm还有Qmax filter的寄存器暂时没有找到相关资料。

  • 那看来常规Qmax更新条件 不适合解读fast Qmax?

    感觉SLUA997写的不是很清楚,现在还是一知半解。很多时候把Qmax更新和Fast Qmax更新混在一起,而且也没有说清楚Fast Dod和Fast Qmax的关系..

     

  • 您好,FAST QMAX更新请参考TRM 4.7.2.6 Fast QMax Update Conditions

     www.ti.com.cn/.../sluuc54b.pdf