This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UCC23513-Q1: 为什么高压侧最高电压到35V,而双通道UCC21520只有30V?

Part Number: UCC23513-Q1
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520, UCC23513

TI的工程师,

您好!

我目前在选用单通道隔离驱动,发现高压侧耐压为35V,我之前用过UCC21520是30V,请问这个电压升级的原因是什么?UCC21520 有没有升级的打算?

谢谢!

  • Hi

        这两者没有关系,不存在升级的问题。至于UCC21520是否升级,这个要看市场需求,我们也是没有信息的。

        具体选择哪一款芯片,可以依据你的需求,例如通道数,耐压等等。

  • 感谢回复。

    我理解这两颗芯片的应用市场是重合的,请问UCC23513的最大电压设置在35V,而UCC21520设置在30V的原因是什么?

  • HI

        有差异,不能说重合,应该是基于不同的市场需求。

        TI电源芯片几百种,能够实现同样功能搞不好几十种,但是这些芯片都有差异,例如输入电压,电流限制,控制方式等等。

        驱动芯片也一样,单路,双路的,半桥的,隔离的,即便是同一类,也会有供电,驱动电流,上升时间等等差异。有相似的,多个选择,但是重合的或者说一样的没有。

        具体看你的选择,当然有可能你的电路,选择多个驱动来做都是可以,但是不排除有些方案的选择就特别少。

  • 您好,

    感谢回复,我想了解在什么场合下需要35V耐压, 您们在做芯片定义的时候选择这个电压应该是有原因的吧

    谢谢!

  • HI

        这个是根据市场需求, 我们这边没有相关的信息,我们主要倾向于电路这边,并非设计(芯片设计是才是依据市场需求)