This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UC3842频率和启动电路

Other Parts Discussed in Thread: UC3842

一个是  频率 的问题  我Rt用1k,CT 用472 能得到400K的频率吗? 另外就是  7脚供电的那个电容用多大好呢?是不是越大越好? 以及7脚接输入的那个电阻怎么选呢? 我的输入是24VDC。还有磁芯断了再粘上还可以再用么? 我这种小功率的电源,输出是15V和5V,5V,本人 第一次做电源,不懂的地方比较多,多谢!

  • 1、关于第一个问题,你可以参考一下www.ti.com/.../slua173.pdf

    2、7脚的供电电容,看你电路的设计,一般选择47UF左右就可以了,当然最好靠近3842位置并联一个高频的滤波电容更好。

    3、7脚接输入的那个电阻,按照最低输入电压的时候,电阻上流过的电流为1mA计算并选择就可以了。

    4、磁芯断了就回产生气息,因此再粘上也是无法使用的。

    5、第一次做电源建议你开关频率选100K左右,多路输出建议你做一个小反激试试。

  • 磁芯断了;粘上还能用,只是只能用来学习了。

    至于UC3842,CT和占空比有关,CT越大;最大占空比越小。因此;不建议太大。一般1000p左右就可以了。

    如果初次做电源,建议频率控制在20~100KHz范围。

    首先;绝大多数磁芯都能很好适应这个频率范围。

    其次;电感/电阻/电容及功率器件都相对好选。

    再次;如果做完整理论分析,绝大多数需要的知识在《电工原理》/《电子工程》/《电力电子变流技术》等基础课程里都能找见。

    另外;如果做完整理论计算,这一频带需要的数学知识;大部分都在《高等数学》里有论述,基本够用了。

    好了;这些看似很复杂,其实也很简单。电源是个门槛很低的技术。如果仅做个电源,原厂已经提供了完整的辅助设计软件,只要你验证一下就可以了。因此;只要有初中文化+努力;很快就能学会。