Other Parts Discussed in Thread: TPS56221, , TPS54229E
我最近测试的一块板子中使用了一颗TPS54429EPWR作为D12V转D5V降压电路的芯片,并将PG信号作为下一级降压电路D5V转D1V0中DC芯片TPS56221的使能信号.这样可以在确保上一级电源输出良好的情况下开启下一级电源。
测试D1V0功率过程中我将TPS56221的输入断开,输出端接上直流电源,通过直流电源显示流入的电压和电流值来计算功率.当我完成功率测试并重新接好TPS56221的输入端后发现TPS54429EPWR尽管能够输出D5V电压但是PG信号拉低到0.061V。想咨询下论坛的大佬可能是那些原因导致的故障。
电路和手册demo基本一样.测试到的电压值如下:
VIN:12V
VO:5V
VFB:0.765V
VREG5:5.51V
VSS:5.48V
VPG:0.061V
VEN:95V
VSW1:5V
VSW2:5V
VBST:3.76V