Other Parts Discussed in Thread: TPS65400
你好,请帮忙推荐类似于TPS65400类似的基于I2C/PMbus/SPI 控制的数字电源可控制输出电源负电压芯片。
负电压 -5V-0 数字可调,电流1A。谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS65400
你好,请帮忙推荐类似于TPS65400类似的基于I2C/PMbus/SPI 控制的数字电源可控制输出电源负电压芯片。
负电压 -5V-0 数字可调,电流1A。谢谢
HI
多路输出的PWIC没有这么大电流的负压输出芯片,一般都是chargepump负压输出,电流远达不到1A.
你是要多路转换,还是单独一路输出,做负压,并且是要实现-5V~0V? 建议你直接用DSP或者MCU来做成数字电源。
多谢你的回复。负电压单路和多路输出都可以的,主要是-5V -0可控制1A,你建议用DSP或者MCU 我能想到的是DSP or MCU 输出DAC的电压至运放可调输出还是怎么设计的,多谢指导。
HI
设计比较麻烦,因为DSP/MCU I/O口驱动的半桥芯片,然后输出接GND, 然后半桥GND为负压输出,同时因为输出从0V开始,需要增加额外的运放做反馈。
但是我这边没有参考方案提供,你可以在MCU/DSP的论坛问一下有没有类似参考方案,我这边主要是模拟模拟电源芯片。
如果你用模拟电源芯片的话,用buck芯片来做也可以,同样需要增加额外的运放做反馈, 但是因为需要DAC输出,同时数字输入,还不如用具备这两样功能的DSP/MCU功能。
好的,感谢!第二种方法,DAC输出---控制BUCK可调----运放反馈 ,你可以手画大概的功能方块图吗?
Hi
我这边也只能提供大致的设计思路,因为TI也没有提供类似参考的设计方案。