hi Engineer
1.TPS7A8300RGRR替换圣邦微的SGM2049XTRL20G/TR,测试两台设备故障一样,
2.故障点,在特定的测试中TPS7A8300RGRR不能输出
3.原理图

4.输入5.5V 输出5V,启动电流3A,持续时间1.2ms,正常电流780mA,此电源给AD芯片和运放供电
5.在实验室测试时,如果运放那边不加采集信号,TPS7A8300RGRR开机时可以启动的,如果运放那边加采集信号,TPS7A8300RGRR开机时就不能正常输出。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
hi Engineer
1.TPS7A8300RGRR替换圣邦微的SGM2049XTRL20G/TR,测试两台设备故障一样,
2.故障点,在特定的测试中TPS7A8300RGRR不能输出
3.原理图

4.输入5.5V 输出5V,启动电流3A,持续时间1.2ms,正常电流780mA,此电源给AD芯片和运放供电
5.在实验室测试时,如果运放那边不加采集信号,TPS7A8300RGRR开机时可以启动的,如果运放那边加采集信号,TPS7A8300RGRR开机时就不能正常输出。
HI
单独测试LDO, 5.5V输出,用电子负载,看一下加载情况下,最大输出多少电流?
正常不会有超过3A的启动电流,这个LDO最大电流是2A.
HI
不对,这是2A LDO, 不应该提前保护,确认试一下功耗(输入输出压差乘以电流)是否过大?
以及是否受layout影响导致带载能力下降?(功率回路尽量小,以及不要受其他电源GND影响)
.在实验室测试时,如果运放那边不加采集信号,TPS7A8300RGRR开机时可以启动的,如果运放那边加采集信号,TPS7A8300RGRR开机时就不能正常输(实验室在1楼,硬件调试区在20楼),进一步测试发现在实验室测试时5.5V输入纹波是30mV,在硬件调测区5.5V输入纹波是22mV,
如果在5.5V电源输出端增加一组外接电源(5.5V/3A)和原有的5.5V同时上电,则TPS7A8300RGRR可以输出5V/2A的电流(电子负载仪测得)。
请帮忙找一下原理图是否有问题,谢谢!
HI
TPS7A8300RGRR开机时可以启动的,如果运放那边加采集信号,TPS7A8300RGRR开机时就不能正常输。 有没有确认两种情况下电流需求? 你可以不用LDO供电,用外部电源供应器供电,测试一下峰值电流,看是否后者有超过2A?
正常开机启动后的电流只有1.3A左右,加了运放采集后电流测得实际电流也不超过1.4A;而且比较奇怪的是我在加一组:5..5V电源输出端增加一组外接电源(5.5V/3A)和原有的5.5V同时上电,则TPS7A8300RGRR可以输出5V/2A的电流(电子负载仪测得),请问这颗片子启动有什么特殊的要求吗?还是其它哪里需要注意的地方?
HI
"5.5V电源输出端增加一组外接电源(5.5V/3A)和原有的5.5V同时上电,则TPS7A8300RGRR可以输出5V/2A的电流(电子负载仪测得)"
确认一下输入源电流是否受到芯片, 你可以直接外界5.5V/3A给TPS7A8300, 看能否正常工作? 同时确认一下原有的5.5V带载能力(建议至少要超过1.5A)
Hi
这个是怎么回事“5.5V电源输出端增加一组外接电源(5.5V/3A)和原有的5.5V同时上电”? 他的影响是什么? 能够修改电源解决问题吗?