Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ25892, BQ25798, BQ25731
各位专家好:
我的问题是这样的,目前我们自己基于BQ25723做了一块验证版,单板验证,没有烧录任何软体的情况下:
发现:单插15V适配器,后端加60W负载,可以正常工作,通路是适配器到Vsys这一路;
单插11.1V电池包,后端加60W负载,可以正常工作,通路是BAT到Vsys这一路;
但是,我们把电池包放电到9.6V后,同时插上适配器和电池板,一直没有触发适配器给电池包充电功能?!
这是我们目前遇到的问题,就是裸机状态下(无软体),BQ25723不能自动给电池包进行充电,请问这样的现象正常吗?按我们自己的理解应该是会自动触发的,如果正常的话,针对3S电池组,
什么情况在才会使能适配器给电池包进行自动充电功能,需要软体的支持才行吗?