Other Parts Discussed in Thread: UCC28C56H, UCC28C57H, UCC28C58
你好,我有看到UCC28C5x系列的VDD耐压增加到了30V,有相关资料说较20V耐压的C4x可以节省外部LDO,这如何理解呢?
VDD耐压升高的好处具体有哪些呢?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
见datasheet描述:
UCCx8C5x 系列是具有低启动电流的高性能电流模式 PWM 控制器。UCCx8C5x 是一种增强型 BiCMOS 版 本,具有与行业标准 UCCx8C4x 系列的引脚对引脚兼 容性。通过引入 UCC28C56H/L、UCC28C57H/L 和 UCC28C58/9,将 VDD 绝对最大额定值从 20V 扩展到 30V,以优化 20Vgs、18Vgs 或 15Vgs SiC MOSFET 的栅极电压设计,三组新的 UVLO 选项允许 SiC FET 可靠运行,同时避免热失控。UCCx8C4x 的现有 UVLO 选项保持不变,并改进了启动电流、工作电流和 VDD 绝对最大额定值。
Hi
没有看到相关文档的描述,但是你可以看一下使用指南: https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/zhcuan4b/zhcuan4b.pdf?ts=1667932885080 第四页VDD电路,应该就是指这个电路。