This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这是我的原理图,我的输入是52V,输出是24V,现在经常是上电后芯片烧坏
HI
电路借助webench确认一下。
输入是否存在热插拔?
没有热插拔,经常是刚开始是好的,放在哪里几个小时后再上电就坏了
有没有确认哪个脚烧掉?
我仍然建议注意操作。
SW引脚
确认是芯片SW脚对GND短路? 还是肖特基烧掉了?
VCC对GND短路,
Hi
一般这种情况都是输入Vin过压导致的,因为Vcc来自Vin, 所以还是要确认输入。
输入是52V,我是在反复上下电会烧了,上下电间隔在两分钟
在输入增加一个大功率点的TVS管试试。
我试着加上TVS管,还是有问题
能够提供一些波形上的测量,例如启动瞬间的输入电压, 正常工作下的输入,驱动,VCC等等。
我们已经放弃这个方案了
可以借助webench选型芯片,选择一些电路较为简单的方案。