Other Parts Discussed in Thread: TPS54428, TPS54426
应用环境:12V 2AH蓄电池供电,转3.3V电源供电,需要能工作一周,
需要找的芯片:DC电源芯片在运行时电流能尽量小,看了TPS54428/54228,运行电流在1mA比较大(不是shutdown时的),因为DC是一直开着的。
麻烦TI工程师帮忙推荐一款DCDC芯片,希望能满足条件,同时价格尽量低些。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,希望的电流越小越好了,最好是几十uA,但是可能达不到这个要求,另外就是价格低一些的,谢谢!
请问是给什么样的负载供电的?
选型可参考以下文档:
http://www.ti.com/lit/sg/slvt145m/slvt145m.pdf
还推荐您使用TI的webench进行选型和设计,可以生成原理图和设计文档,有完成的方案,还提供可以按照成本进行选型功能,建议您可以尝试一下:
你好,我查了TPS54426(淘宝价6元),这颗芯片自身功耗850uA,效率91%,请问有自身功耗比850uA小一些的芯片吗?比如只有400--500uA,更小最好了,价格和TPS54426差不多就好。谢谢。
楼主 你的负载是什么样的负载 最大输出电流是多少 输出电压是多少,这样才能知道是否有其他功耗小一点的芯片符合你的应用。
否则即使有功耗更小的芯片,满足不了你的负载要求也不能拿来替换的。