Other Parts Discussed in Thread: BQ500410A
各位好:
最近在调试TI的BQ500410A无线自由充电样机,接收端采用TI的BQ51013BEVM-764 DEMO(TI提供,能正常工作),原理图祥见附件,PCB采用2层板。在调试过程中发现如下现象:
现象1:当给样机供直流12V1A时, DC/DC芯片工作正常,电流在8mA-100mA之间跳动,样机的PILOT指示灯工作正常;当放上TI的BQ51013BEVM-764 DEMO板在发送线圈时,样机没反应,蜂鸣器不响,STATUS指示灯都不亮,有时会出现接收端BQ51013BEVM-764 DEMO板灯亮后又灭掉。
现象2:当去掉原理图中的电容C84、C85时,蜂鸣器响起,STATUS指示灯正常闪烁,样机正常工作,接收端输出电压正常5V(此时芯片43脚LOSS_THR悬空状态)。
现象3:当把芯片BQ500410A第43脚LOSS_THR通过56.2K电阻接地后,发现样机有带载能力差的现象(接12欧姆电阻时,输出电压5V;接8欧姆电阻时,输出电压3V左右;带4欧姆电阻时,输出电压1.8V左右,与TI的DEMO板对比,在芯片V_SENSE和I_SENSE脚波形不一样,改变电容C87的大小,对芯片V_SENSE和I_SENSE脚波形产生影响。
请问一下这种情况是什么原因造成的,应从哪些方面入手查找原因呢?谢谢!