This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于TI的uc2844的批量生产的问题??希望能尽快给予解答!!!

Other Parts Discussed in Thread: UC2844, TL431

关于TI的uc2844的批量生产的问题??希望能尽快给予解答!!!

前段时间和一个原来的同事聊天,他们是做开关电源的,产品前期的设计是用TI的2844(贴片)设计的隔离的反激开关电源,设计到生产一直不存在什么问题!都挺好的!

可是后来由于市场缺货,一时间拿不到货,所以就更换为其他厂家的2844,按理来说应该没有什么问题,可是在生产过程中有比较多的不良现象,不知道为什么?

现象描述如下:(板子上所有的器件包括变压器,都没有改变过)

1、有个别的板子在做老化测试时出现打嗝现象?

2、板子在带满载的时候会出现保护?

 

虽然这些问题都解决了(又更换为TI的2844),可是这个问题的确让人无法解释!希望能趁这个机会讨论下这个问题。

希望能找出问题的原因?

 

 

后边方案原理图:忘指教!



  • 从你描述的现象看,象是3脚保护点的问题,有没有尝试更改过该处滤波电路或取样电阻试验一下?在精通开关电源设计第299页有一个同样的例子,虽然各个厂家的使用说明书写的都一样,但不同厂家受设计工艺,内部工艺等影响,内部抗干扰能力可能有区别,会造成你目前的现象。

  • 其实楼主自己也发现是保护了,我觉得你的元件参数应该是处于边缘值,不同厂家的芯片在细节上不可能一样的,这就造成了只有TI的能用,但能用并不代表稳定,楼主要慎重啊!

  • 楼上说的很对。原件参数在设置的时候一定要有20%的余量的

  • 更改板子滤波电路或取样电阻的试验倒是用过,经过这些值的调整确实能够好的,可是由于老板说不能随意更改板子上的元件值,所以没有更改!

    另外,我还怀疑是由于PCB板布线的问题所造成的!不知道大家是否认同!

    这段时间在做一个新的项目,也用的2844,准备到时候把不同厂家的2844都试验一下,看是否是PCB的问题??

    话说电源的PCB布板是很讲究的!不知道大家有什么好的建议??

    最好具体一点!因为对于布板我不是太内行!

  • 这就好比是一个同样参数的电路,不一样的人布板出来的电源效果是不一样的,同样的道理,虽然UC384X内部原理一样,不同厂家的加工工艺等也会造成不同的抗干扰性。你的老板需要明白这个道理。

  • 容差性问题,检查电路各参数裕量是否留够,稍作改动即可

  • 重新用2844做的电源方案已经出来,要求如下:

    输入电压:20——40

    输出功率:5W

    输出电压:1、+15V  正负1%

    2、+15V  正负1%

    3、+15V  正负1%

    4、+15V  正负1%

    5、+15V  正负1%

    6、+15V  正负1%

    要求以上各路之间必须相互隔离。隔离强度1500V

    此电源是属于辅助电源,驱动IGBT用。

    我现在比较头疼用什么样的铁芯,大家有什么好的意见,越小越好哦!

    另外,我对TL431反馈的元件值配置比较模糊,不知道该怎么配置,不知哪位仁兄能够给我讲解一下!!

    谢谢大家帮忙!

  • 你这个电路,如果采用1级,很难做到这个精度。基本输入不可能完成的任务。

  • 不好意思,昨天把输出精度给打错了,应该是正负10%!

    昨天用罐形铁芯绕了一个变压器,用原来的板子,做了一下初步的试验,绕线方式采用并绕,效果还可以,能够接受的!

    稍后我会把原理图上传,往大家指正一下!

  • 如果是10%输出采用三层丝包线并绕,也许可以。