网友solo777在21ic 电源技术 论坛问以下问题:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
网友solo777在21ic 电源技术 论坛问以下问题:
Hi
MP2307不是TI的芯片,但是我们可以讨论一下降压芯片的效率问题,同样以同步降压为案例,见附件.
附件中列举了TPS54620 12V转3.3V,和5V的效率计算,从计算中可以看到,两者主要的功耗差异在于MOS,因为在同样输出电流的情况下,电感的功耗基本上是一样的,而对于除了MOS,电感之外的其他功耗,也都是一样的,你可以参考。
建议你可以先学习一下MOS效率的计算。MOS管损耗主要分为三部分:导通损耗、开关损耗和结电容充放电损耗。同样电流的情况下电压大的时候开光损耗会更大,所以效率更低,只管的感受就是摸起来更热啦。
希望对你有所帮助。
VIN高的时候,BUCK电路的SW点需要从0伏摆动到VIN,如果VIN越高,miller平台时间越长,造成的开关损耗也就越大。
不过定量分析还是要仔细考虑开关损耗,导通损耗,电感磁心损耗等的变化。