大家好,
我们想参考tps43060的参考设计和手册,做一个以锂电池为电源的升压电路;
大概是: 11.1v锂电 ---升压 ----> 24v 10a 输出;电路板尺寸在10cm*6cm 左右的大小;
请问, 这个设计需要考虑散热设计吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
我们想参考tps43060的参考设计和手册,做一个以锂电池为电源的升压电路;
大概是: 11.1v锂电 ---升压 ----> 24v 10a 输出;电路板尺寸在10cm*6cm 左右的大小;
请问, 这个设计需要考虑散热设计吗?
谢谢。
Hi
通常的电源设计都是会考虑散热设计的,如最起码的是芯片的PowerPad的layout等。
而针对你TPS43060的这个设计,应该是无法做到24/10A这么大功率的。
那您可以推荐一个芯片吗?
我是看ti网站上写的是, 最大20a 电路, 最大可输出60v的。
电流是峰值在10a 左右,峰值时间大概5s左右; 正常在2a左右; 高一点是在4-5a左右。