Other Parts Discussed in Thread: LM5085, BQ24610, LM358, LM3481
求4.5V-42V输入,4.2V5A输出锂电充电器方案。请TI工程帮忙推介一下。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这个是客户要求的,改不了,能给一个给一个4.2V5A的恒流方案吗?如果能达到升降压的了可以。
根据你的需求,我提供如下一个解决方案供参考:
1:降压buck电路,用LM5085 将输入的电压降至6V左右,设计最大输出电流能力6A
2;接LM5085的输出,采用BQ24610进行充电管理。设定的参数为4.2V CV充电电压,5A CC充电电流。
如果你的电池是单节锂离子或常规锂聚合物电池,那么这个解决方案是能满足您的需求的。谢谢!
客户的要求电压范围就是这么宽,已沟通过不能改。只要加一个L358能做一个CC/CV的电源就好,不管是用什么方式,BUCK,BOOST,BUCK-BOOST都可以,如果TI有相关方案,给推介一下,谢谢!
用这个方法输入DC4.5V时可能就达不到要求,能不能推介一个升降压方案,外加LM358能满足CC/CV的要求?
如果低压的部分要利用起来,那么可以考虑如下的一个二级方案
1:LM3481 搭建一个sepic电路,输入电压 4.5-24V;输出电压5V 2.5A。
2:BQ24610接这个5V输出给充电器充电。
sepic电路的部分可以在LM3481的主页上用WEBENCH® LM3481输入相应设计条件得到一个参考设计。
http://www.ti.com.cn/product/cn/lm3481
谢谢!
我在42V输入时将频率选为291KHZ,得到此时的on时间大致为309ns,大于芯片的最小on时间250ns,实际的选择中你也可以在webench中设定一个更低一点的频率, 给予更多的on时间俗量(请您留意开关频率与外部器件的选择是密切关联的.如果在webench中更改了频率,则外部器件要按照软件的结果做对应的更改),谢谢!
1:LM3481 搭建一个sepic电路,输入电压 4.5-24V;输出电压5V 2.5A
输入4.5V-24V不能满足4.5V-42V的要求,输出5V2.5A也不满足4.2V5A的要求吧?
不好意思!谢谢!
抱歉,LM3481搭建的是输入4.5-42V的sepic电路,这里我打字错了。
输出设定为5V 2.5A是对的。
LM3481这里主要是利用sepic电路的升降压功能,使得所有的输入电压范围都可以稳定在BQ充电器芯片可以接受的范围内。
LM3481是用来实现一个恒定的电压,它实现的是给BQ充电器的CV.
而对充电过程进行控制的CC CV过程是BQ充电器实现的。希望这个解释能够对您有所帮助,谢谢!