已经申请样片,未到。protel99se版本的原理图和PCB 过两天发上来。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
已经申请样片,未到。protel99se版本的原理图和PCB 过两天发上来。
这个IC的环路是个难点。不好处理。目前还没搞好,兄台有和高见?我没什么方向。IC资料不是很全面。就一个datasheet
constance 说:环路做得怎么样?
调光部分还没调呢。居然调光效果还不错。有前途。准备这两天调试好去测试一下EMC看看。整个完整的测试数据出来。
呵呵,我也想拆,可琢磨了半天无从下手,怕拆坏了里面的线路;现在好了,知道结构可放心搞了。
今天好好看了一下3447的spec。o(︶︿︶)o 唉偷懒就是不行啊。
一直以为OCP功能是到最大限流值就恒流呢。原来是要关断812mS。这不成了打嗝了吗?直接作为电流反馈多好啊!
现在效率80%。调光效果可以接受,但不是很好的那种。响声还要想办法去掉。打几个点胶的变压器试试相声能否消除。
到时整几个成品出来得瑟得瑟o(∩_∩)o 哈哈
话说回来这里貌似没人啊。得瑟给谁看啊??!人气啊!哪里去了?
这两天没调。出差了。明天年底公司旅游。还是调不了。估计又到周末了。
现在调光效果整体上说还可以尤其是深度调光的时候没话说。但是在60%左右的时候会有个4mA左右的跳跃。虽然不闪烁但也很讨厌。不知道各位有没有遇到?如何处理的?
这个IC整体效果还可以。尤其是深度调光表现非常好。就是在调光到60% 70%的时候有个4mA-5mA的小阶跃。导致调光不连续。
Tinghu HE 说:整体效果怎么样,我的做了一半搞不定,放在一边去了。
这个IC就差这一点了。FL1上的电阻好像有点作用。但是无法完全解决。麻烦请TI的朋友或其他知道的朋友帮忙提个醒。如何解决这个阶跃问题。OK后马上来个小批量。
bill wang2 说:这个IC整体效果还可以。尤其是深度调光表现非常好。就是在调光到60% 70%的时候有个4mA-5mA的小阶跃。导致调光不连续。
整体效果怎么样,我的做了一半搞不定,放在一边去了。
[/quote]更正一下。不是4-5mA 是40-50mA的阶跃。上面说错了。不知道怎么修改帖子
也就是说邹工的电路没有这种情况?调试LM3447的时候也没遇到过?可以判断是电路板的问题。需要调整电路参数。现在还没有调好。有可能是工作方式转换时导致的。正在想办法。希望知道的朋友帮忙给个建议。zou qing 说:建议楼主换个调光器试一下,如果问题还存在,在考虑调整电路参数。有可能是兼容性的问 题。
我也想快啊。现在这个问题解决了就完成了。能调整的都调整了。还是不太理想。不知道问题出在哪里。
现在阶跃的问题算是没有了。但是有2个点还是稍微有点抖动。这个IC还是有些要命的地方不好处理啊。
这个阶跃其实是hold脚模式变换的时候产生的。当VFL2脚电压超过1.2时hold电路不工作,低于1V才工作。所以出现上阶跃和下阶跃不在一个点上。
现在加大了hold脚的电阻到100K以上了。基本算是屏蔽掉这个功能了。o(︶︿︶)o 唉
元旦回家办事。
楼上说的没错。调一下就好 。不过貌似老板勉强接受了。我改变hold电阻 可以减弱这个阶跃。但是会带来闪烁。问题更不能接受。
LIQUAN JACK 说:楼主,你这个阶跃。灯的效果是不是,突然闪一下了?
现在总一下变压器的计算、
输入参数:170VAC--250VAC
输出参数:21VDC 300mA
整个计算过程其实很简单。不过是2个公式翻来覆去。
欢迎同道们批评指教
第一个公式。也是最重要的一个。功率公式:
P=1/2*L*I*I*η*f--------方程1
其中:P是输出功率;L是初级电感;I是max电流;f是工作频率。
第二个公司是从电感定义公式推导出来的:推导过程假设IC工作在临界模式
u(t)=L*di/dt
=> L*△I / △T
=>L*I/Ton------方程2
L--初级电感
I--电流max值(也是初级)
Ton--MOS开通时间
这个其实就是挺有名的付秒积公式。都记得吧?
上面的方程1和方程2联立:
L=Umin*Umin*Ton*Ton*η/(2PT)
Umin---最低输入有效值
Ton---最大MOS开通时间
η---效率
P--输出功率
T--工作周期
这里Ton的确定比较麻烦:
这里的Ton指的是最大Ton,也是输入最低时候的Tton。与占空比有关。也与MOS耐压有关。就先用MOS管耐压来算吧。
设:变压器反压Vr
N=Vr / Vo
我一般忽略二极管的反压。肖特基一般0.3-0.5V的电压反倒原边也不会有太大的影响。(个人感觉,如果不放心可以加上0.5V在Vr上)
Dmax=Vr / (Vmin*1.414+Vr)
Ton=T*Dmax
其中Vmax*1.414+Vr+50<MOS耐压
这里可以看出:Vr越小Dmax越小就Ton越小。进而L就越小。下面再推导的时候会推到Imax与Ton的关系。
方程1和方程2再联立可以推出I的表达式:
I=U*Ton/L
P=1/2L*I*I*η*f
=>
I=2*P*T/(U*Ton*η)
现在看出来了吧。Ton越小I越大。这时如果线径小的话效率会有影响了。所以在实际应用中尽量在反压足够磁芯不饱和的情况下用尽量大的L值
my god。我写了那么多。居然没有一个人发表意见的。这人气太衰了。
o(︶︿︶)o 唉
不管怎样。自己也得有始有终不是:
现在计算匝数:
匝数一般都是用磁通来算的多:
磁通Φ=N*B*S=L*I=VTon 这不就是付秒公式吗?
得到N=L*I/B*S
其中B取250--320mT之间
S就是变压器磁路等效截面积Ae
到这里其实变压器的计算就完成了。可能有写朋友问如何选择变压器尺寸。在LED驱动中我不推荐什么AP法等等经验公式。
一是照搬过来不好理解,有经验数字在里面。二是出来的结果余量太大不适合。
一般小功率50W以内初级线圈控制在170之内为好。计算N的时候如果选择的Ae值满足170以内而且绕制工艺不困难就算OK。为什么选择170呢当然这个值不关键。关键是你算出来的圈数能绕进骨架里,能绕满骨架还不能太满导致工艺困难为最好。当然线径也有要求的,太细影响效率。我都忘了说了。下面一层说线径好了。
确定变压器线径其实很简单。不用多讲。不是很精确的参数。
电流选择有效值就OK。
电流密度j:铜截面积1mm*mm流过电流(一般取5-8A,当然功率大的外置电源的也有区5A以下的。效率啊)这里只看铜,铜包铝一边去!
举个例子:输入电压170VAC-260VAC。输出功率6.5W。效率0.85 那么:
电流可以直接I=6.5/170/0.85=0.0449A
漆包线截面积:S=3.14*d*d/4
那么理论导线可流过电流:I=Sj
取电流密度j=5A的话I=0.0449A代入 可得线径d。实际线径>=d就可以了。当然线不要太细了要考虑工艺。
我算了一下大概d=0.107mm。我实际用的是0.16的。
哥哥们。看我这么辛苦的一个字一个字的打。还要推导公式。就没人看。没人提点毛病?
讨论讨论啊