This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

bq24190快速充电5000mAh电池

Other Parts Discussed in Thread: BQ24190

你好,

用bq24190在host mode给5000mAh锂电池充电能否在3小时时间充满。在host mode下,如果想让充电速度最快,该怎样做硬件和软件上的配置。

谢谢!

  • BQ24190支持的充电电流4.5A,所以在3小时内充满是可能的。

    但是有几点需要注意下:

    1.电池是否支持快速充电?一般电池支持的充电电流最大为0.7C,超过这个数值的话会使电池老化速度加快

    2.降低charger IC 到电池端整个路径上阻抗,使充电不至于过快进入CV模式,增大Termination Current (这种会提早冲完电,但是实际上有部分容量没完全充满)

    3.适配器和散热考虑

  • 谢谢!我再问一下提高I2C register里面的charging current和pre-charge current对提高速度有帮助吗?

  • 通常我们选择的CC电流为0.5C,此时CC过程大约占整个充电时间的1/3,而CV过程占大于2/3 ,如果提高charging current就是说要提高CC电流,这对提高速度是有帮助的,但正如之前sheldon的回复所提及的,不能无限制的提高CC电流,要参考你电池的规格书看其能够允许的最大CC比率,否则过大的充电比率会严重影响电池的使用寿命。

    pre-charge current是在电池进入深度过放以后启用的,大多数情况下,实际产品的电池不会每次都放到UV门限以下才开始充电,所以这个电流设置高一点对通常情况下的充电时间提升没有影响,对进入过放以后的电池是能够缩短整体充电时间的。

  • 谢谢!请问有什么学习资料介绍这方面内容吗?