bq24072 的电压回输入范围是4.35V到26V,为什么输入操作电压范围才4.35V到6.4V?
还有它们与输入过压保护电压之间的关系是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
bq24072 的电压回输入范围是4.35V到26V,为什么输入操作电压范围才4.35V到6.4V?
还有它们与输入过压保护电压之间的关系是什么?
正常操作状态下输入电压范围是4.35V到6.4V. 这个输入电压范围是指芯片能够正常的进行充电,内部各个模块工作正常时的输入电压范围,是终端用户给这个芯片在正常工作时的正确实际输入电压范围。
输入过压保护是相对正常操作电压范围来设置的,即输入电压在正常的4.35V至6.4V之间时,芯片正常的工作,如果芯片电压大于设定过压保护吗,门限6.6V时,芯片过压保护正常触发。输入电压再继续升高到26V时,芯片都可以承受而不损坏,但如果超过28v ,则芯片可能会造成永久性的损坏,即使过压条件撤出也无法恢复。
希望以上的解释能够对你有所帮助,谢谢!
你好,
电路图本身没有发现明显的错误,所以建议从实物的焊接,外部器件质量,和应用条件是否满足逐一排除。
因此首先建议你检查一下芯片的焊接情况 ,尽量靠近芯片端去量测芯片各个引脚的电压是否为预期值。
观察一下当没有电池插入时,电池端是否有电池插入检测的波形。
如果以上都没有问题,建议你量测一下输入电压是否在插入以后被拉低,因为你设计的充电电流比较大,而out端的电流加起来需要小于你设计的最大输入电流 1.37A,
如果要让充电正常的进行,那么输入源应该能够提供系统负载电流和充电cc电流,换句话来说out端系统电流与充电电流之和应该小于1.37A,同时输入源也能够提供1.37A以上的最大电流。
如果将out端的系统负载拿掉,那么你的输入源应该能够最少提供iset决定的800mA作用的输出电流。如果你是用usb2.0作为输入源,则因为usb2.0口最大电流才500mA,那么加在这个充电器输入端会被拉低,甚至低于低压保护门限电压,导致不能正常的工作。
谢谢!