之前Liang Sun 大师千诉我用三极管控制FB脚来调光。我的理解是,如果用NPN的三极管,这样做根本不会亮灯。因为FB脚接一颗10K以下的电阻到地,就没有输出。
个人觉得,是否应该从VCC上拉电压到FB脚,来人为改变FB脚电压才能控制调光呢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Seven,
我说是在数据手册Fig.29上的Rifb电阻上并联一个三极管,这个三极管的基极串联一个电阻到Vin来进行控制。
对于TPS40211,只有环路还在起作用,FB上的电压就是固定的REF约260mV。在Fig.29上LED的电流就等于260mV除以Rifb。
加上三极管后,LED电流=260mV/Rifb+Ice,其中三极管上电流Ice=k*(Vin-Vbe)/Rbase,其中k是三极管的增益。
直接从VCC拉电压且不说超过10V就会过压打坏芯片,只要高于REF电压(0.26V)就不会有输出的。
在RiFB上并三极管,我的理解是,相当于间接在通过改变Rifb的阻值来改变输出电流.如果是这样的话,那到时成批生产出来的灯的一致性可就不会好了啊,因为三极管的Rce和增益一致性都不好啊。
另,我试过在Rifb上并三极管,NPN和PNP都试了,没有起到调节输出电流的作用。