This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ20Z45的使用

Other Parts Discussed in Thread: BQ76PL102, BQ78PL116, BQ3050, BQ3060

专家您好:

我查看了BQ20Z45的技术手册,其最多只能管理4个cell的电池组,现在我的应用中电池是用的8个cell的磷酸铁锂电池。可以用两片BQ20Z45来管理我的电池?如果可以怎么接线?或者您有其他的解决方案可以告诉我一下?

  • 如果需要电量管理,BQ78PL116+BQ76PL102可以用于8S方案。如果不需要电量管理,只需要保护功能,BQ77908或者BQ77910都可以用于8S方案。

  • Lewis:

       谢谢您的答复,我的应用中确实需要电量管理功能,您说的BQ78PL116+BQ76PL102方案之前也考虑过,但是因为BQ78PL116的电量管理未使用TI的那个Impedance Track技术,另外对于电量判断的准确度在BQ78PL116的手册中并没有提及。请问BQ78PL116用于电量管理的准确度如何?其是通过检测电池的电压来判断的还是通过计算充电功率和消耗功率来判断剩余电量的?其与使用Impedance Track技术的芯片有多大的差别?

       另外,在我的应用中使用的是磷酸铁锂的电池。

  • 能具体讲一下应用的细节吗? 比如重放电电流,电池容量等.

    关于阻抗跟踪算法,目前并没有在磷酸铁锂上全面应用. 由于该种电池的开路曲线(OCV)极为平坦,推荐采用bq3060或bq3050 CEDV算法. 德仪的两大算法之一.

    由于以上两款电量计(带保护)均为最多4节串联,或可考虑仅采样下面四节电芯的电量计量. 当然如果需要更为准确地衡量整个电池包的电量,可以参考较复杂较高成本的设计,包括级联bq3060并对上面的IC加通讯隔离.