Other Parts Discussed in Thread: LM5023, UCC28600, LM5022
我想設計一個AC或DC電源輸入並自我選擇的電源產品。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
能够具体说明一下你要设计的规格,例如AC输入多少?DC输入多少? 以及负载是多少输入电流多少?
一般电源,设计AC输入, 一般可以兼容DC输入。
HI
我用LM5023設計為 AC 85~265V OR DC 110V 輸入, 輸出 19V 65W的設計。
Hi
可以参考: https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/sluub81b/sluub81b.pdf
或者UCC28600的方案: www.ti.com.cn/.../sluu263c.pdf
謝謝,問題已解決。
另外我要將其輸出再升壓到 DC 110V 30W,這部分您有建議用哪顆IC料,我有利用LM5022 做,待機時的自耗蠻大的。