Other Parts Discussed in Thread: TPS62172
我刚测试过贵公司的3款电源芯片:tps62172,tps7a1633,lm3840-3.3,出现下面同样的问题,
电路连接都是按官方文档连接(如下图),
我要求的输出电流是50ma,输出电压是3.3V,负载直接用滑动变阻器测试,电源输入端借9v以下都没问题,
当电源输入端接到10V以上开始发热,接到16.8V时就很快烧掉,我要求的输入电压最大值是17V,
这3款芯片都远远达到了要求,为什么会出现这种问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS62172
我刚测试过贵公司的3款电源芯片:tps62172,tps7a1633,lm3840-3.3,出现下面同样的问题,
电路连接都是按官方文档连接(如下图),
我要求的输出电流是50ma,输出电压是3.3V,负载直接用滑动变阻器测试,电源输入端借9v以下都没问题,
当电源输入端接到10V以上开始发热,接到16.8V时就很快烧掉,我要求的输入电压最大值是17V,
这3款芯片都远远达到了要求,为什么会出现这种问题?
Hi
采用TPS62172, 按照75%的效率并忽略电感的功耗,芯片的功耗大约在55mW, 按照热阻61.8℃/W, 芯片的最高温度不过是0.055*61.8+25=29℃左右,无论输入电压是在10V还是16.8V,都不会高出这个温度。
此时你需要确认的输入电压,原因是你的输入可能存在较大的spike, 使得输入在接近规格上限时已经可能造成过压,建议用示波器确认一下,特别是启动瞬间和关电瞬间的波形。
其次要注意的是layout,需要参照datasheet推荐,芯片底部的Powerpad要充分与GND焊接,并扩展GND面积包括打孔,目的是芯片散热,否则热阻就远大于61.8℃/W.
Hi
如果是LDO,芯片散热设计不好是很容易造成芯片发热严重的。看不清楚你图中的芯片明,可以打个比方,仍假设热阻60℃/W, 输入到15V:
芯片的温度就是25+60*0.05*(15-3.3)=60.1℃, 如果热阻比较大很容易造成芯片问题很高,在压差比较大的情况下,如果必须要用到LDO,就必须选择热阻比较小的LDO,或者增加散热设计使其热阻变小。 但是高效的DC/DC被推荐,LDO效率比较低,特别是在压差比较大的时候。