基于Lm5116,把DC 80V输入转换为24V 3A输出。
主要参考webench的设计以及参考的开发板。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
纹波超过25%,输出24V,有8V左右的纹波。
已经尝试了增加输出电容,减小ESR,来减小纹波。
添加了1个10uF的陶瓷电容,1个0.01uF CBB电容。
没有明显改变。
有高手说是高频串扰,无法避免。纹波是稳态的,按他的说法。纹波大概只有1.4V左右,
请参看这份文档http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/19674.aspx
中的设计经验6,精确测量电源纹波
被打击中,
引言:
一名初级工程师完全错误地使用了一台示波器。他的第一个错误是使用了一支带长接地引线的示波器探针;他的第二个错误是将探针形成的环路和接地引线均臵于电源变压器和开关元件附近;他的最后一个错误是允许示波器探针和输出电容之间存在多余电感。该问题在纹波波形中表现为高频拾取。