This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

UC1836外置P通道FET问题

Other Parts Discussed in Thread: UC1836

UC1836资料显示可以通过外置大功率PNP管满足大电流负载,现在问题是如果把这个PNP管换成低导通内阻的P通道FET管,是不是可以进一步减小输入电压达到同样的输出电压,从而减小整个LDO电路上的功耗。如果这个方案可行的话,如何处理外接FET管电路以保证整个环路稳定性?就这个IC来说,有这方面的应用参考吗?

  • zhang Li 说:

    UC1836资料显示可以通过外置大功率PNP管满足大电流负载,现在问题是如果把这个PNP管换成低导通内阻的P通道FET管,是不是可以进一步减小输入电压达到同样的输出电压,从而减小整个LDO电路上的功耗。如果这个方案可行的话,如何处理外接FET管电路以保证整个环路稳定性?就这个IC来说,有这方面的应用参考吗?

    从原理上来讲肯定是可以的,建议注意PFET的阈值电压,和栅极驱动电路设计。

    环路稳定性方面,应该和PNP是一样的,因为不管是用PNP还是PFET,这两种都是功率级的东西,区别不大。

    仅供参考。

  • 这个器件提供了仿真模型,所以可以尝试先仿真一下。

    补偿会有所不同,电压驱动器件和电流驱动器件小信号上是不一样的。