Other Parts Discussed in Thread: BQ24196, BQ24158
如题,做手机充电器用,贵了可是卖不掉的。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
主要是想了解一下您的一些充电的指标。普通的手机也有一些不同的特点,诸如电池容量等,这样充电电流等就会有不同。
您好,
为什么希望您能提供一些诸如电池容量等信息,主要是因为如果您选的芯片充电电流比较小,而您的电池容量又比较大的话,能用,但是可能充电时间就太长,有些难以接受。而且鉴于您的需求,我的理解可能主要考虑成本方面,可能线性的成本会比较低,Ti也有很多线性充电的产品。但线性的效率应该是比不上开关的充电器,所以希望能了解一些基本的指标。
能提供5V 1 A USB接口输出,2000mAH手机电池充电。
您好,
线性的充电器您可以看下BQ2409X系列。但2000mAh用1A的感觉可能有点慢,还是推荐您采用大一点的充电电流。考虑到散热以及效率,还是推荐您采用开关型的charger.
bq24158支持1.25A充电电流,价格相对好些,bq24196支持2.5A充电电流,楼主可以考虑项目规划,如果短期不会有大电流充电需求,使用1A的充电芯片即可。