TI公司:
我没有买到BQ34Z110EVM开发板和EV2300.而是自己开发了一个I2C接口的设备,可以读出和修改BQ34Z110片芯的所有内容.BQ34Z110的过程中我按照BQ34Z110用户手册中设计步骤设定参数,并运行一个最优过程.希望学习成功,并得到量产的"黄金文件".但没成功.所以特别希望得到TI公司的支持.以下我提出几个问题,请给于祥细答复!
1) 我采用的蓄电池是超威铅算蓄电池,型号是6-DZM20.请问这种电池的化学ID是什么.
2) DESIGN ERENGY 参数是CELL能量还是总能量?
3) 在学习过程中,设定好参数后,发出0021启动IT命令后,放电到终点电压后停止放电,经电池休息后得到第一个QMAX的值.但是FLAGS中TDD被置位.再充电时是否需对BQ34Z110片芯复位,再跟踪,再充电?
4) 第二次放电时CONTROL_STATUS标志表明VOK位是1,还需要发0021命令吗?
5) 为什么两次放电后UPDATA STATUS不能变为06?必需经第三次放电?
6) 当UODATA STATUS变为06后如何变为"黄金文件"?把黄金文件考入新的BQ34Z110片芯中就行吗?
谢谢!