TI技术支持:
2014.2.8号回复已收到,十分感谢.但我仍没搞清楚,特再提几个问题,希望得到大力支持!
1) 在BQ34Z110用户手册中,TABLE20.DATA FLASH SUMMARY(CONTINURD)中OCV TABLT是否就是CHEM ID?这是一个铅酸电池开路电压表吗?
能否祥细的告诉我,如何用学习功能找出和超威6-DZM-20最匹配的一个ID.
2) 在BQ34Z110用户手册中学习过程是: A 设定参数. B 开始用一个充满电的经休息的电池. C 发布0021命令. D 放电到空;电池休息;等待UPDATE STATUS 变为05.
E 充电到满. F 再放电到空; 允许电池休息;等待UPDATE STATUS 变为06.
可是上次答复的是:先将电池放空,静置5小时,然后发送0021命令,再开始充电至100%.停止充电等待2小时,此时QMAX耕新.UPDATE STATUS应变为05,再放空后静置5小时.QMAX会做第二次更新以及更新内阻.UPDATE TATUS变为06.
这两种学习过程我应该如何选择呢?
谢谢!