Other Parts Discussed in Thread: BQ24702
在使用bq24702对锂电池进行充电管理的设计中,发现VREF的输出电压不是5V,有30%的芯片是5.2V左右,个别出现5.5V。请问输出电压不在5V的,我是否可以认为芯片本身有问题,或者在bq24702使用时,还有没有其他因素对VREF的输出有影响(我检查过数据手册,还没有看出VREF的输出受其他因素影响)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们使用的电路时数据手册中的标准电路。适配器的输入是24V,vref只用于某些控制脚的电平上拉,这些控制脚是与单片机连接的。电压的上升应该与这些没有关系。因为我做过一个实验,将VREF悬空,它的输出依旧不是5V。我可以提供一下我的电路。请看一下附件。
另外还有两个问题,当电池不再充电的情况下,IBAT的输出应是接近0V,我们依据这个信号来判断是否充满,但是有10%左右的芯片输出电压不是0V,在1-2V不定,更换24702后解决,这个比例也有些高啊。
第二个问题是,我们在SRSET上的设置是1.55v,期望得到1.4-1.5A的恒流充电电流,但是有5%的板子充电电流在2A,但这个更换24702没有效果,检查外围的信号好、坏板子的状态又是一致的,这个问题我们也比较挠头。
看看这些是否能够给我们提供些帮助,谢谢
关于你的问题我有一些思路可以一起探讨一下。
REF偏高:可以尝试分别将5V整的芯片和偏高的芯片对至于只接电源(充电电路不工作)的条件下,如果单纯芯片上电REF就达到了5.2V以上,芯片有问题的可能性比较大;
IBAT电压:IBAT电压本质就是SRP/SRN差分信号的放大。在不充电时1-2V的条件下,测试SRP-SRN的大小;
充电电流一致性问题:影响充电电流一致性的因素有电流采样电阻的精度,SRSET上电压的精度以及芯片的OFFSET。如果更换芯片无效果的话可以检查下另两者是否有问题。
对于VREF,我们验证过在不充电的情况下VREF依旧输出电压不是5V,而且在悬空VREF的情况下,没有负载也不是5V(我们将vref的位置用外接5V供电,让系统工作起来,VREF的芯片管脚挑起量输出电压)。根据您的建议现在应该认为芯片本身存在问题,可是这个损耗比例太高了
IBAT在不充电的情况下,输出的电压值也不是趋近于0V,如果怀疑是精度不够导致SRP-SRN的两端电压不准,可是换了24702就正常,没有调整外围阻容件
充电电流一致性的问题,我们考虑过外围采样电路的精度问题,也确定外围的信号偏差比例在百分之零点几,没有大的偏差区别。我们也将好板子与坏板子的适配器电流、电池电流和电池电压的外围器件完全对调,没有效果。问题让我们的确找不到头绪
其实以上的三个问题如果是个别现象,我们倒是可以不用太大规模的讨论,现在主要是问题出现的比例太高了