Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, , BQ25792, TUSB422
我们的应用场景是太阳能和Type C双输入,Type C优先,同时会存在内置电池和扩展的备用电池,有几点疑问:
1.BQ25798的D+、D-支持BC1.2的检测,使用Type C时是直接连接连接器的DP、DM Pin,还是需要单独使用CC控制逻辑芯片来使用,比如TPS25750?但使用TPS25750 则BQ25798上的USB PD功能就浪费了,增加了成本。
2.BQ25798的D+、D-做USB PD检测的同时,是否还可以作为数据通道传输数据,应用上MCU的USB D+、D-会接到USB连接器上,PC可以给设备供电的同时也可以进行usb数据传输。
3.太阳能输入和Type C双输入时,每个通路上均使用背靠背的MOS管,在同时有电压输入是是否会存在电流倒灌,比如太阳能的21.7V将电流倒灌到Type C的5V里面了?
4.BQ25798电池的部分,2串内置电池是系统默认带的,扩展电池2串是可以插拔的,是否可以按照2S2P的方式设计,插拔扩展电池对BQ25798是否有影响?