This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【新品快递】:TI推出适用于平板电脑、电子阅读器及智能电话的单节双输入锂离子电池充电器系列

Other Parts Discussed in Thread: BQ24160, BQ24160EVM-721, BQ24160EVM-742, LP8552, LM3559

TI新近推出电池充电器IC bq24160。该款新品不仅支持更高单元容量的电池,且可提升平板电脑、电子阅读器以及智能电话的电池充电电流。bq24160提供双输入,支持从 USB 端口或更高功率输入电源(AC 适配器或无线电源输入)供电。这两组输入彼此独立,可采用 I2C 接口或独立接口进行轻松配置。
 
主要特性与优势
·         集成型 FET 可支持来自 IN 输入高达 2.5A 的充电电流 (10.5 W) 以及来自 USB 输入 1.5A 的电流;
·         双源输入、AC 适配器及 USB 2.0/3.0 兼容性可为设计应用提供高度的灵活性;
·         USB 输入的 D+/D- 型自动适配器可简化系统设计,并减少外部组件数;
·         具有 10.5 V 过压保护的 20 V 输入,可支持低成本的非稳压型适配器和较差的 USB 电源;
·         集成型电源路径使系统能从深度放电或无电池供电的运行条件下启动;
·         符合 BC1.2 标准、支持 JEITA 充电和热稳压保护,有助于实现安全精确的电池工作状态。
 
工具与支持
种类繁多的工具与支持加速 bq2416x 器件系列的实施:
·         bq24160EVM-721 评估板: www.ti.com.cn/tool/cn/bq24160evm-721
·         bq24160EVM-742 评估板: www.ti.com.cn/tool/cn/bq24160evm-742
·         bq2416x EVM 用户指南:www.ti.com/bq2416xEVMUG
·         bq2416x EVM 软件:www.ti.com/bq24160sw-pr 
 
兼容型 TI 器件
TI 提供能够与 bq2416x 系列协作或互补的众多兼容型器件,下面仅举几例。如欲获取完整列表,敬请访问 www.ti.com/tabletSBD-pr 参阅 TI 平板电脑系统方框图。
·         单电池电量监测计:www.ti.com/1sgauge-pr
·         电源管理单元:www.ti.com/pmunit-pr
·         背光解决方案: www.ti.com.cn/product/cn/lp8552
·         闪光灯 LED 驱动器: www.ti.com.cn/product/cn/lm3559
·         OMAP 处理器系列:www.ti.com/OMAP4-pr
      

通过以下链接了解有关 TI 电池管理及平板电脑系列的更多详情:
·         下载 TI 电池管理解决方案指南:www.ti.com/BMSguide-pr
·         下载 TI 2012 年平板电脑解决方案指南:www.ti.com/tabletguide-pr
·         访问 TI 电源实验室参考设计库:www.ti.com.cn/powerlab-prcn