Part Number: BQ35100
请教一下,关于BQ35100 的几个问题,前提我没有用BQ Stuido,我是通过单片机直接发送数据信息的,已经完成了基础指令,如电压,温度,电流等的验证。
1、选择不同模式测量前是否需要操作CONTROL_STATUS 和
。
2、如果需要,如何操作以上两个寄存器,我现在面临的情况是:
依据手册上的这个数据顺序通过硬件iic,速率符合要求发送后,再进行读取寄存器的只发现无变化。
3、如不需要如何进行ACC模式的前期准备以及精准测量,我现在面临的情况是在根据手册流程读取AccumulatedCapacity时数据为 0xBE,0Xfe,0xFF,0Xff(原始数据位进行颠倒,第一位为低),明显超过量程4.29e9。