Part Number: LM3447
我们设计的方案是LED 筒射灯,设计输入功率38W,120Vac 60Hz,相位调光,遇到问题详细描述如下:
1. FCC问题,多钟方案调试不能通过,未灌胶状态能够达到标准要求,一旦灌胶后超标5dB;
2. 接入调光器后功率衰减到29W,需要支持如何解决这个问题

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: LM3447

Hi
如上,建议问一下美国E2E。
我这边对于这个标准并不熟悉,因为我们这边主要基于芯片的技术支持,而接触到的测试一般都是输出,纹波等常规测试,并不熟悉FFC标准。,
FCC问题我们通过其他办法已经得到解决,但是调光问题还是没有解决方案,迫切需要技术支持,谢谢!
HI
能否具体说明一下你的调光测试? 以及测试不过的现象?