尊敬的TI工程师们,你们好
我在使用你们的这款芯片做电源管理,输入 5V ,输出2.5V ,输出电流1A, 我想问一下,PWRGD引脚是做何用处?可否空悬着?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
POWERGOOD引脚在电路工作不正常时会被拉低,比如过压、过流、过温等。
Powergood引脚类似一个报错的引脚,可以悬空。
楼主,PWRGD引脚一般多采用OC门技术,是一个输出引脚。在使用是需要外接上拉电阻,在悬空时相当于高阴态。正如楼上所说,可以用于报错,当芯片过流、过温等情况发生时,PWRGD可以接在后级其他电源的Enable引脚或者控制芯片的中断引脚,当本级电源出现问题,可以关断后级其他电源或者让控制器做出相应的动作。