Other Parts Discussed in Thread: TPS650243
使用TPS650243做了一个电源小板,准备给Spartan6 FPGA供电,不知道为什么一上电就击穿。
只要一上电,L1(6脚)、L2(27脚)、L3(3脚)就会有一个或多个被击穿,与地短路。搞了
好长时间了,不知道什么原因,求指教。
P.S.:以前用这个芯片和FPGA做在一个板子上没有问题,这次就是单独做成一个小板,不知道是
哪里出了问题,跟负载有关系?
附件是原理图
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS650243
使用TPS650243做了一个电源小板,准备给Spartan6 FPGA供电,不知道为什么一上电就击穿。
只要一上电,L1(6脚)、L2(27脚)、L3(3脚)就会有一个或多个被击穿,与地短路。搞了
好长时间了,不知道什么原因,求指教。
P.S.:以前用这个芯片和FPGA做在一个板子上没有问题,这次就是单独做成一个小板,不知道是
哪里出了问题,跟负载有关系?
附件是原理图
你把3路DCDC输出上的滤波电容只保留一个22uF的,其余的330uF+10uF等去掉试试。
这几个位置电路图上画的时候可能有些疏忽,这3路DCDC输出上的滤波电容实际用的都是10uF的。
对于说的去掉其他的电容不知道怎么个解释,暂时还没有试。