This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求助关于TLV62130输出的问题

Other Parts Discussed in Thread: TLV62130

你好,各位,最近项目上遇到一个问题。开关电源TLV62130输出不稳定,板子上有两片TLV62130,一片给单片机供电,一片给AD5463供电,输出都是5V。给单片机供电输出一直比较正常,给AD供电的片子时而输出标准5V,时而无输出,检测EN,输入,SS管脚等都比较正常,两者配置电路都是一样的,但是另一路不知道为什么输出不稳定,换过一次片子,输出还是这样,求大神求解(对了,给AD供电的电流比较大,能达到2A多点,给单片机供电的电流比较小,后来我把给AD部分输出给隔开,相当于空载,但是效果一样,如果芯片过载后,会不会坏掉,求解啊求解)

  • 首先,你说的给AD供电的5V有是有有时没有是周期性的呢还是无规律的?

    其次,你将给AD供电的先断开,然后加一个适当的负载,更换新的IC后,看输出是否正常,然后逐渐增大负载看到2A左右的时候电路是否仍工作正常,然后再进行分析好一些。

  • 电源输出有无完全没有规律,现在我调试方法就是把负载给断开,空载的时候也是输出有无,完全没有规律,换过一次芯片,关键换一次周期比较长,影响项目进展,所以也不敢继续再试了,这个设计当时参考的就是datasheet给的标准设计,请问是不是是还有什么手册上没有的注意点?

  • 对了有一个地方,就是它的FB端,手册上给的是0.8V,但是我测了几个输出正常的FB点的电压都不一样,0.87,0.92等等都出现过。不稳定的这个芯片FB端输出的也不是0.8,不稳定的这个芯片EN端我加了RC上点电路,但是稳定后应该输出12V,但是只输出了2.7V,这也不正常

  • 楼主您好!

    请问给AD和单片机供电的电路中,电感的参数是否有所差异,您在表述中说“两者配置电路都是一样的”,那么会不会是因为给AD供电的那路电源的电感所取的饱和电流小了些?所以能否把两路电源的电路发上来做个参考,还有故障时的电压波形也能否发上来?

    另外还是建议楼主断开AD供电,换上新的TLV62130,在电子负载测试这路供电能否上到2A左右,以排除下级电路可能带来的异常。

    希望能帮到您!