This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【Simple Switcher 25周年】讲讲您和易电源的故事,还有免费样片快速申请!

Other Parts Discussed in Thread: TL494, LM2576, LM2574, LM3404, LM317, LM3478, LM2596, LM22670, TPS40057, UCC28019, UC3854, UCC28051, LM5118, UC3842, LM2575HV, TPS54331, LMZ14203, LM5576, LMZ31707, UC3843, LM2577, LMZ10505, LMZ20502, LMZ14201, LM2586, LMZ12002, LMZ10501, LM22680, LM2575, TLV3502, LM324, LM2941, TPS54160A, TL3842, UC3845, TPS43060, LM3445, LM2679

距离第一代易电源产品上市已经过去25年了。经过这25年的发展,Simple Switcher易电源优异的EMI性能让你无需担心电源的EMI问题,超高的效率和极低的热阻不再让热设计是难题,Webench助您轻松使用电源模块并提交分析报告。

 

活动一:点击注册成为my.ti会员, 即可申请易电源热门产品免费样片!

 

每种样片每人限申请5片

LMR14006

购买

具有高效休眠模式的 LMR14003/6 40V 300/600mA 降压稳压器

LM43602

购买

LM43602/03 3.5-36V 2A、3A 低静态电流降压转换器

LM43603

购买

LM43602/03 3.5-36V 2A、3A 低静态电流降压转换器

LM46002

购买

LM46002 3.5–60V 2A 低静态电流降压转换器

LM5574

购买

易电源 75V、0.5A 降压开关稳压器

LM5575

购买

易电源 75V、1.5A 降压开关稳压器

LM5576

购买

易电源 75V、3A 降压开关稳压器

LMZ10505

购买

具有 5.5V 最大输入电压的 5A 易电源电源模块

LMZ30602

购买

采用 QFN 封装具有 2.95V-6V 输入的 2A 易电源电源模块

LMZ31506H

购买

采用 QFN 封装具有 4.5V-14.5V 输入的 6A 易电源电源模块

LMZ31530

购买

30A 易电源 Power Module

LMZ31707

购买

4A 易电源 Power Module

LMZ31710

购买

采用 QFN 封装具有 2.95V-17V 输入及均流功能的 10A 易电源电源模块

LMZ34002

购买

采用 QFN 封装具有 7V-40V 输入的 2A 负输出 易电源电源模块

LMZ14202

购买

具有 42V 最大输入电压的 2A 易电源电源模块


 

活动二: 在这25年中,您和易电源有着怎样的故事呢?不管是工作还是学习中让您和易电源有了不解之缘,那么是时候对您的好搭档说些什么了。

  • 活动时间:即日起到7月1日
  • 活动要求:
    1)标注使用易电源的年数
    2)使用易电源的经历,建议体现对易电源产品系列革新变化的理解
    3)最好配上图,说说设计之后应用的情况,分享一下对易电源的感受
  • 奖项设置:

一等奖:iPhone 5S 1名

二等奖:京东1000元购物卡 1名

三等奖:小米盒子 + U盘 3名

活跃奖:高级保温杯  50名

参与奖:神秘Simple Switcher生日礼物 100名

  • 使用LM2576LM2679到现在的LMZ10505,对易电源的第一感觉是集成度更高,设计简单,效率更高,从图形主板到电源板卡,暂时还没坏过必须顶一把。

  • 我也是在使用 使用LM2576LM2679到现在的LMZ10505

  • 我在2005年就开始使用易电源的IC,现在有8年多了。

    那时候设计电源是很难的哦,设计的不好会烧掉的,自从看到易电源,什么东西都那么的详细,设计简直就是一气呵成。最后用到LM358设计恒流电源成为了主力。

    用到现在非常的稳定,顶易电源,加油,让更多的人来支持易电源,再易电源25周年之际我和所有热爱易电源的网友祝您生日快乐。

  • 我在2005年就开始使用易电源的IC,现在有8年多了。

    那时候设计电源是很难的哦,设计的不好会烧掉的,自从看到易电源,什么东西都那么的详细,设计简直就是一气呵成。最后用到LM34063设计恒流电源成为了主力。

    用到现在非常的稳定,顶易电源,加油,让更多的人来支持易电源,再易电源25周年之际我和所有热爱易电源的网友祝您生日快乐。

  •       记得的2008年,自己刚到一个公司做外围电路设计工作,哪个公司是做煤矿承重设备的,有个传感器控制模块的需要9.5V的电压进行调试,当时,主管让我设计一款专为调试这个传感器控制模块的一个移动式的可以用12V蓄电池供电的电路。意思就是可以随时拿到煤矿现场进行调试用。
    当时给给的参数就是满足9.5V输出,加上其他控制,最大电流2.4A当时我第一感觉很容易实现,用LM317就行,当看到LM317最大电流只有1.5A的时候,就感觉这么大的电流就没有主意了。后来,就在网络上寻找可行方案。也请教公司一个工程师,他建议是否可以开关芯片,效率还高,比如国办的LM2575之类的,当然现在的LM2575,LM2576也就是TI的了。
    后来我就查了LM2575/76这类芯片,感觉试试,,

          在之前,还真不了解为了LM2575/76这类芯片,后来就到电子市场看看,这种芯片好买不?当得知这种芯片好几个商铺都有卖的。就决定用这个方案。因为从12V蓄电池变换为所需电压,这里采用了LM2576 这一开关电源芯片,主要是便宜和容易采购。和常见的三端可调压IC如LM317等相比,效率要高一些,压降也可以低至2V。最主要是支持的最大电流也大。这些都是2008年的事情了。

           由于是第一次使用开关芯片,请教了公司的一位有经验的工程师,他说这种芯片电路很好设计按照芯片的datasheet参考电路,设计就行,用LM2576-adj这个芯片,参考datasheet的计算,取R1=1.5K,


    Ver=1.23V,算得R2=10K。该电源输入部分加入了由9.1v稳压二极管和BC337晶体管构成的欠压保护电路,当输入电压低于11.5V时,稳压器将被关断。

    按照LM2576ADJ的数据手册提高的资料,和参考电路,从原理图到PCB设计完成,在把设计的PCB板完成后,记得自己先在万能板上搭焊了一个试验电路,在第一次焊接的板子上,还是出了很多问题的。印象最深刻的是,刚上电的时候,一会LM2576芯片发热,后来发烫,反复几次,折腾好几天,发现使用功率电感的最大电流太小,电感量也小,电感太小了,饱和了。认真读手册知道,电感量小,然后LM2576就当成线性稳压电源使用了,就会很烫,用工字型的功率电感就行,电流要3A的,太小的不行。
    后来到电子市场定制了100uH 3A的电感。解决了问题。
    由于是好几年的东西了,这个模块电路现在也不用了,今天拿来回忆一下自己最初使用第一代易电源的一些记忆吧。下面是这个电路的所用的元器件如下:
    R1= R4=10k
    R2 = R3=22k
    1R5=1.5k
    电解电容 C1:120μF 25v
    电解电容 C2=2200μF 16v
    肖特基二极管1N5822
    稳压管9.1v 0.5W
    NPN 晶体管BC337 NPN
    IC LM2576T-ADJ
    L:100uH, 3A
    25°C/W 或更好的散热器
    3A 保险丝座合适当机壳一个

    给我的经验是,做PC版板之前,搭焊了实验板,测试数据正常,能满足需要。后来就大胆去制作了PCB板,正是因为这个小板子自己通过调试试验,最后做了大概十几块板子吧,除了人工焊接的时候,调试发现一些装配的问题,一切还挺顺利。

    记得当时,主管是如果效果好的话,做一个小批量20套,给工程调试的人员到现场调试用,因此最好找个合适的外壳。为了这个小批量,也不能开个模具吧,就又到电子市场转悠,发现一个外壳挺合适的,就有选用了如图的公模塑料外壳,为了把PCB固定紧固就把PCB设计和塑料壳的固定螺钉孔一致。

    下面是整个电路设计的原理图,PCB图,实物图,在本文的最后,会把这次设计的Protel 99格式的设计附件 放到下面,大家拍砖,,,

    原理图

    PCB图,

    LM2576使用的是下面的封装形式

    下面是焊接调试好的板子


    后来把全部板子调试合格,当然这个电路也不复杂,后来通过这个设计,才开始关注LM2575/2576这类开关芯片,后来才知道,类似这样的开关芯片有很多,现在在德州仪器TI,有个新的名字就是易电源。
           这几年,由于工作的关系,经常使用易电源芯片,经常用TI 的WEBENCH的在线设计软件,有的时候用WEBENCH的功能选择一些TI 的电源芯片进行性能上的对比,很方便。比如LMZ14203H,LM22676系列,
    LM22680系列,TPS62140/A系列,TPS562209,TPS54427等可以使我们用最少的外部元件设计和优化可靠的电源。使用易电源模块的时候(SIMPLE SWITCHER®)产品系列轻松进行设计,TI的现在的易电源系列系列相对于前几年的的LM2575/2576这类开关芯片是具有需要最少外部元件的DC/DC 电源转换器,并且有具有完整的支持工具。无论应用需要怎样的EMI 和散热性能、高输出电流、高输出电压,满足极端条件的测试能力,或只是一个标准功能集, 易电源电源模块系列都是以一个小型而易用的封装,为各种电源设计包括现在的移动类电子产品,提供体积封装更加小效率更高,提供了集所有功能于一体的电源解决方案。尤其是现在的LM3150号称是纳米级的易电源芯片,LM3150这类芯片虽然体型小,但最低可达0.6V,开关频率可调节至达1 MHz,固定导通时间(COT)调节结构具有特快的瞬态响应,且无需 外置环路补偿,有助于减少外置元件数和降低设计复杂性。故障保护特性,比如热关断、欠压锁定、过压保护、短路保护、 电流限制以及输出电压预偏压启动使一种可靠且稳定的解决方案得以实现,且同步架构提供了更 高效的设计。
           从1989年第一代LM257X到第三代LM267X三个系列后续推出的第四、第五代产品,以及SIMPLE SWITCHER电源模块LMZ系列,与之前产品相比发生了巨大的变化。这种变化来自于外界产品形态的变化,
    现在的电子产品设计无论是工业、医疗还是通信和消费电子,产品的小型化和低功耗要求日益强烈,最新的一代“易电源”家族的新成员在产品性能和尺寸上面都有很大提升。
           现在TI 提供WEBENCH在线设计软件,WEBENCH为每步设计过程提供设计支持,包括使用新的MOSFET选择器进行外置元件计算、电气模拟、热模拟和建模板 等特性,

           如果想进行一个类似当初我的那个9.5V的设计电路,在线的软件提供的多种电路选择,并且还有比如补偿电路、仿电流模式、可调的软启动和开关同步、低电磁干扰、集成电感MOS管等等,使用起来方便多了。
           最新的一代易电源纳米模块在一个微小解决方案尺寸中整合了易用性和高性能。纳米模块是目前市场上最小的1A封装,集成电感,降低电路板空间要求还能提高性能。按照官方的宣传纳米模块具有低输出纹波,低EMI和高效率。
           比如现在最新的纳米模块LMZ10500/1系列的封装尺寸可以做到2.5*3*1.2mm,最薄的DCDC方案中关键是纳米模块体积小只需要一个输入电容一个输出电容,一个Vcon电容,和一个反馈电阻就行。LMZ1 系列易电源电源模块有精密启用引脚和软启动引脚,非常适合于要求标准功能组合的应用。

             最后下面是以前用开始第一次也就是开篇提到的LM2576ADJ设计的第一个电路板的原理图和PCB设计的原始图(protel 99se格式)。

    lm2576控制小板原理图PCB图(99格式).rar
  • 1)我是高校2012年毕业出来工作到现在已经2年多了,以前对TI的芯片电源芯片并不多,但是那个UC3842接触最多也了解最多最熟悉,它广泛使用在显示器和开关电源电源电路中。到现在接触使用易电源的年数差不多2年了,也了解到TI更多的电源芯片方案。

     

     2)使用易电源的经历,建议体现对易电源产品系列革新变化的理解. 当我看到 TI 活动页面的时候,我才知道距离第一代 LM2575HV 易电源上市已经有25年的光辉岁月的时候,我情不自禁的感叹道,易电源给工程师们带来了极大的便利和设计理念价值。我初次使用易电源LM2575HVN芯片是在去年,那时候为了一个输出纹波极低的5V微机FPGA电源项目,绞尽脑汁都没有做到完美,在各大论坛中非常巧合地看到了德州仪器第一代LM2575HV芯片,看来详细的技术文档资料之后,我豁然有了新思路。宽电压输入,最大输入电源电压高达60V,具有3.3V至37V 可调电源,低输出纹波1A的电流输出,具有TO-220,TO-263,SOIC,PDIP等多种封装类型进行实际应用选择。

     

     3)最好配上图,说说设计之后应用的情况:

    3-1.虽然很早很早就有有现成的 LM7805 之类的三端稳压芯片,但是这些芯片的输出纹波较大,对FPGA的工作还是造成了一定的瓶颈。后来完全采用了 LM2575HV 芯片方案,顺利解决了 EMC 噪声纹波难题,电源质量完全胜任。有一点非常值得称赞的是那个 WEBENCH 电源设计软件了,它非常实用和好用,能直接选材,出图,出BOM,计算等功能实在是厉害,极大的减轻了工程师们的开发周期,提高了工作效率,我很喜欢,但愿一直更新并完全免费下去。我多希望哪天 WEBENCH 可以离线设计,在断网或者无网络的情况下,可以摆脱在线网络的束缚。TI 加油。 WEBENCH 雄起。

    3-2.对易电源使用感受:

    (a):更高的集成度和大功率带来更强的使用,外部电路使用元件少更简洁,简化了设计,节省PCB的面积,减少成本面都有很大的优势。

    (b):跟以往过去分离式方案相比,易电源方案是一种集成的解决方案,它把MOS管集成在芯片内部,不用考虑MOS的选材,节省了很多设计思路,提高工作效率。

    (c):有多钟封装在实际电路上可以提供多种选择;易电源把以往的分体式电源电路封装在为一体,可以大大减少电磁干扰,能提供更优质的电源。

  • 我是来支持活动的

  • 使用易电源0年,一直还没有使用,但是感觉宣传力度越来越大,今年我们肯定要加入了

  • 1,接触易电源的产品3年的时间。

    2,最开始接触的是UC3842,后来接触了LM5122。两种片子都是用来做一个Boost电路,相对来说,3842外围电路简单些,功能也很好实现,当时搭3842的电路,通常都很容易实现。后来,5122,相对来说,功能多了很多,有一些地方没处理好,开始的时候烧了很多片子。

    最大的感受是,现在把更多的功能集成起来,用更少的片子实现更多的功能。

    附上一张当时3842的原理图

  • 使用易电源好几年了,电源功耗很低,输出也很稳定,非常好。

  • 从很早的时候就喜欢研究电路,虽然那时候不大懂其中的原理,但总是很好奇,一个小小的芯片竟然能够完成很复杂的工作,真是厉害!刚开始接触易电源的芯片应该是在大二时的模拟电路和数字电路的实验课,到现在差不多5年了吧,那时对这些芯片也只是一个简单的了解,直到自己在项目中用到这些器件时,才更加深入的去学习,易电源性能很不错,经常给我们提供免费样品让我们学习,真是棒极了!现在易电源也越做越好,项目中使用的芯片很多都是易电源的产品,资料全面,性能优良,是我们的最佳选择!

  • 国半的易电源系列不错,我从一年年前开始了解LMZ系列易电源,并使用LMZ系列电源。特点为:简化设计难度,同LDO用法一致,装配简易,噪音低,故障率极低。  建议被TI收购的元件保持,更多的中文手册,使用更简洁一些。  近半年来开始转入光伏市场,但对易电源的关注从未降低,一直在关注着它的点点滴滴,说实话,易电源的性能还是相当不错的

  • 我试用易电源一年了很好用没出什么问题,

    很方便 配合 ti的工具很好用  目前我认识很多人都使用易电源    性能很好的产品
  • 第一次接触德州仪器的产品是运算放大器,主要是用运算放大器实现乘法运算,这是我研究生毕业设计的一个小小的模块,在使用运放的过程中遇到了很多问题,首先还不知道运放分为单电源的与双电源的运放,给芯片供电以后芯片不工作,但是通过网上论坛的一些求教,最后电路还是基本能够工作,但是工作还是很稳定放容易受外界干扰信号的干扰,一般需要在输入端加输入滤波电容,一般需要加负反馈网络,使用TI的运放主要有LM358双运放,LM224四运放,还有德州仪器的UC系列芯片,通过这几年的对德州仪器的产品的使用,觉得德州仪器的产品性能还是不错的,性能很稳定,方案都比较成熟,调试起来网上有一些经验可以遵循,而且德州仪器的设计文档很多,从设计文档出发的话,不出意外的话可以设计出你想要的产品的大致性能,但是需要高效的话还是需要自己的调试,现在的产品图也好多都在以前的U盘里,现在U盘也坏了,所以方案也不能贴出来了,这就是我这几年大致使用德州仪器的芯片的情况。

  • 印象中刚使用ti易电源是在大二的时候。用到一个5V的稳压电源。当时就想着自己动手做,上TI官网上找芯片,很顺利的找到了lm2596.然后研究用户手册。做出了一块两个手指大的板,输出还很稳定!现在使用ti易电源产品也是将近两年了!UC384x,LM2596,UCC28019等芯片也是用得不少了!总体感觉性价比蛮高,易于使用!给我的电源学习之路带来了很多便捷!因此经常关注TI的官网!了解了电源行业的发展趋势。
  • 很早就热衷研究电路,开始很多都不懂!刚开始接触易电源的芯片是在模拟电路和数字电路课,那时对这些芯片也只是一个简单的了解,直到自己在项目中用到这些器件时,才更加深入的去学习,易电源性能很不错,经常给我们提供免费样品让我们学习!现在易电源也越做越好,项目中使用的芯片很多都是易电源的产品,资料全面,性能优良,值得信赖!

  • 我86年就开始搞彩色电视机,当时电源模块是分立元件,很复杂,可靠性差.效率低,容易坏!后来,有了UC3842,电路就简单很多.调试也很方便.

    后来很多电视电源都采用了UC3842,为了维修方便,我自动做一个电源,就用UC3842集成块.在电脑的电源中,也很多用UC3842.现在有更新

    效率更高的TI电源IC ,使用LM2576LM2679到现在的LMZ10505,对易电源的第一感觉是集成度更高,设计简单,效率更高.让更多的人

    来支持易电源,再易电源25周年之际我和所有热爱易电源的网友祝您生日快乐.

  • 这么快就25周年啦,比我的岁数还要大,还没有怎么接触过TI的易电源,比较频繁使用的是TI的芯片和OPA这些,anyway,以后肯定会接触到易电源,相信易电源会走得越来越好,越走越远!生日快乐!

  • 大一下学期的专业课里第一次听到老师提到了TI公司,当时对TI还有易电源都不了解,直到大二下学期走进实验室跟老师做课题开始接触到TI公司的一些芯片还有运放,接触易电源已经有一年了吧,目前手头一个项目用的就是易电源家族里面型号为LM22674的降压电压稳压器,输出固定5V电压或者可调电压,输出电流高达500mA,500kHz 的开关频率使得小型外部组件的使用成为可能并可实现良好的瞬态响应,性能很出色,这也是我们项目组选择这款芯片的原因。

  • 用这个有8年了,主要是针对高端产品,最大的有点是每个芯片都有完整的设计方案和线上设计工具,能大量节省工程师的时间,过认证的时候也比较容易通过,从开始设计到试产,量产,相对可以节省不少时间

  •     从事电子行业15年有余,5年前进入 LED驱动,控制行业,接触第一个TI芯片(那时候是国半)第一款芯片是LM2575-5.0 ,这个是应用与LED控制器,由于输入电压是24V ,芯片供电电压又是5V,必须要应用于这款DC TO TC 芯片。这种不需要费脑的芯片,真是工程师的福气呀,3两下搞掂,产品现在一直还在出货,

    非常之稳定。上个图吧

    最近再寻找一个大电流恒流芯片,盯上了LM3904.

    PCB回来了,物料回来了,还没有调试。相信 ti 会给不一样的惊喜

    这个设计之中,MOS散热非常重要,故用了TO252,和to220两个封装,并且220封装又可以兼插散热铝片

    哈哈

    因为设计较为简单,原理图就没有上了

  • 25年,在历史的长河中,属于短短的一刹那,但是在电子技术快速发展的今天,25年坚持下来的一个品牌-易电源,无论技术还是工艺都得到长足的发展,也越来越得到了用户的认可。仔细算来,我接触易电源的时间也已经超过10年了。

    大学毕业后,进入公司从事技术开发工作,由于自身学习的并不是电力电子的专业,对于电源的了解基本停留在工频变压器的年代,一些小的供电电源,都是工频变压器降压后整流滤波+三端稳压器稳压,在输入电压变化比较大的情况下,为了保证低端输入电压下能得到稳定的输出电压,高端输入整流后电压自然较高,最终造成的辅助电源效率连50%都不到,散热也成了一个大问题。所以也想采用开关电源做,但烦琐的设计过程却让我望而却步。直到有一天,发现有位同事在采用一个管子加几个电阻电容就得到了稳定的输出,而没用采用我常用的7815+散热器,这立马引起了我强烈的兴趣,我立即跟同事要了一款样片,自己连面包板都没用,就利用线将各个期间连接了起来,还担心无法正常工作,可上电后一切都工作正常。原来有这么简单的开关电源芯片,只要外部放置几个外围器件就可以得到稳定的输出电压,而效率却得到大幅度的提高,散热再也不是问题,这就是我接触到的第一款易电源的芯片LM2576HV。从此以后,三端稳压器就基本被抛弃了。采用LM2576HV的产品,我都不记得有多少了,下面的图片为刚刚投产采用LM2576HV所做的用在一款电力模块内部的辅助电源。

      

    在刚毕业的很长一段时间内,涉及的都是较大功率电源模块的开发工作,因此也就是在辅助电源方面采用易电源多一些,而且都是围绕LM2576HV进行使用,但这并不影响我一直了解易电源的相关产品,自从两年前进入目前这家公司,从事电池充电器及电池保护相关的工作,对于易电源接触的就更多了。

    刚进入公司,就接手前任留下的一个遗留项目,这个产品不仅逻辑烦琐,而且保护功能多,原设计者采用常用的反激电路来实现DC-DC变换,不仅体积大而且效率低,发热严重,我接手后,根据自己掌握的信息,推翻了原来的设计思路,采用LM5118重新设计,很快设计出来新的产品,不仅体积大大降低,而且效率得到提高。这个产品目前已经量产在用户使用过程中,目前还没有返修的情况,下面是电路的原理图及PCB布局图。

     

    在刚刚结束的一个项目中,易电源再次离挽狂澜,帮助我解决了大问题,这次是一个串电池保护板的问题,由于输入电压在100V以上,所以仍采用反激供电,输出3组隔离的电源给3组级连的电池管理模块供电(电池管理模块也采用TI的,BQ77910)中间出现了一个问题就是原来用户说电源有一个开关,电池储存的时候可以将电源关掉,这样就不耗电,但实际中却无法增加这个开关,由于反激电源在工作的时候,电源输入电流在10mA以上,本来电池才十几AH,光辅助电源一个月就将电池耗光了,造成客户相当的不满意,这时易电源又一次拯救了我,采用三个TPS54062级连,各自输出稳定的电压给BQ77910供电,总的耗电电流在1mA左右,轻而易举就化结了难题,从而最终获得了用户的认可,目前这款产品不仅在国内得到了应用,而且配套UPS电池,出口到某国得到了该国用户的认可。下面为当时采用的原理图及整个保护板的PCB.

    上面只是我采用易电源的几个例子,让我一个非电源专业的工程师,也可以轻松自如的设计出来不逊与专业工程师的电源产品。我想在以后的工作中,易电源对我的影响,对我的帮助只会是越来越大。

    Simple-Switcher,人如其名,其最大的特点就是简单

    1)  易电源之易-学习简单:易电源秉承高度集成化的电路设计理念,它将电源的核心集成在IC内部,外部只要按照典型电路配置基本器件,电路即可正常工作,这样的设计理念,让从未接触电路设计的工程师都可以轻松理解,从而自己设计需要的电源。

    2)  易电源之易-布局简单:由于易电源将开关管封装在IC内部(有的甚至将电感也集成在内部)这种方式可以减小整个电源的电磁辐射,同时小的封装方式,可以减小各个器件之间的连线距离,从而降低整个电路的分布电感,也就降低了电源的开关噪声,在实际测试过程中,整个电路的EMC设计变的相当简单。同时高度的集成化,也大大减小了整个电源的体积。

    3)  易电源之易-设计简单:易电源不仅将最难设计的电源控制这部分集成在IC内部,而且还提供了一款全面的设计工具WEBENCH,采用这款傻瓜式设计工具,只要将我们需要的参数输入内部,软件即可帮我们设计最合适的电源参数。

    4)  易电源之易-选型简单:易电源现在有很多系列组成,无论是升压、降压还是升降压,无论是内部集成MOS关的同步整流还是外部放置二极管的非同步整流,只要是你需要的基本都可以在这里找到。

    感谢TI带给我们的技术革新,也希望TI越来越强大,带给我们越来越多的新产品、新技术。

  • 说一下当年我想尝试应用的芯片和应用场合吧。

    我们用的给FPGA供电、给自己的模块供电的一般都是那种小型5V2~3A山寨开关电源,没有自己做电源。由于有3.3V稳压芯片,这样的电源对FPGA本身来说问题不大,但是对于很多模拟信号处理模块来说有一定不利影响。首先是供电电压不稳,而且不是严格的5V,经常处于5.3V~5.5V之间,纹波也是比较大的,这些因素对AD、运放的性能有一定影响。最先想测试的就是LMZ10504能不能在输入 5.3V电压的时候使输出达到5V,输出电流能达到多大,纹波有多大,发热量有多大以及瞬态表现等。如果可以,首先想应用在给各种需要5V电源供电的模块上。

    最近正在计划做一个FPGA小系统,使用Cyclone III,希望能使用LMZ10504将来自山寨开关电源的5V稳压成3.3V,然后使用LLP封装的纳米模块LMZ10501或者LMZ10502为 FPGA提供1.8V、1.2V的电压。想必表现优秀的电源模块能更好地保证耗电大户FPGA芯片的正常运行,也能给板上其他外设提供更好的运行环境,同时还能节省许多空间。

    然后如之前所说,计划做一个简易的稳压电源。对于我这么一个不懂电源的人来说,最简单的方法就是用工频变压器+简单整流滤波输出+易电源电源模块。尝试申请LMZ14203样片,参考官方提供的《易电源参考设计》,制作提供+5V以及-5V电压的稳压模块,这样能基本满足日常需要了。

    到现在,我已经具有三年的易电源模块的经验了,通过这几年的设计接触模块,我感受到:

    1、易电源模块不仅可以提供强劲的系统性能,而且EMI低、可靠度高,适用于现今尖端的3G/HD/SD广播视频设备,该电源模块将控制电路、屏蔽式电感器、MOSFET和细小的无源组件集成到一个简单易用的封装内,以便简化设计和克服布局挑战,比如是选择合适的电感器和开关频率,以及为散热优化开关节点和提高EMI性能等;
    2、加快了开发时间;
    3、高效率,高密度;
    4、高可靠性;

  • 1.我与TI易电源的不解之缘

    仔细算来,我接触易电源的时间也已经超过5到6年了。首次接触TI是在大一的时候学校电子创新实验室,老师给我们讲555定时器的时候提到了德州仪器公司,说有很多免费芯片可以申请,当时就觉得我们这些在学校的学生如果可以能够在自己DIY或者设计东西的时候能够获得这样的高性能的芯片,我们在使用的过程中能够不断积累与不断成长。随着了解的越来越深,接触TI也越来越多,在前段时间跟随导师一起做项目的时候还使用过TI的很多模块,还申请过TI的技术支持。。感觉TI的东西很不错,性能很好。在项目中也一般优先选择TI的产品。本人大学本科学的是自动化专业,目前硕士在读研究的是双控方向,对于电源的了解从大一的时候加入学校的电子创新协会开始,从一开始一些小的供电电源,最开始接触的TI的易电源,自己设计制作过几个电源,是通过7805、7905、7812、7912等稳压芯片制作的,当时觉得这电路已经很简单了。加上适当的整流、滤波等,再通过稳压芯片输出就可以得到相对稳定的直流电源。但是别的不说,单说稳压芯片就容易发烫,稳压芯片得带一个散热片,整个电路还是做得挺大的。况且我做的电源还不是很稳定,只是满足一般需求。如果要使电源输出更加稳定那板子就更大了。
     
     


     
        后面随着大学时间的流逝,在学习之余差不多都是在自己玩玩电子设计,也经常在实验室焊接DIY的电子小系统,随着知识的积累与丰富,真正感受到易电源可以大大简化外围电路,这不仅仅是体积变小而已,同时少了很多元件电路的可靠性也有增加,特别是现在市场上很多元件都不是很合格,寿命短不说,有的刚到手就是坏的。记得有一次我做51单片机课程设计的时候,自己画的最小系统外加一定的相应功能的外围,做了一个无线收发系统,但是测试的时候怎么也下不了程序,因为自己画错了,折腾了很久很久还是没找出电路的错误。无奈之下只能使用万用表测量,不测不知道,一测吓一跳,在20引脚也就是GND出测到了5V左右电压。手起刀落将滤波电容剪了,果然就好了,原来问题就出在电解电容那里,看外表还是挺好的,内里肯定是击穿的,想我也是买的新的居然这样的结果当时别提多气愤了。如果没有了那么多外围元件,电路更好维护,也更加可靠了。所以以后易电源一定是一个趋势,在一些比较精密或是空间小的电路场合我一定会采用易电源的方案!

    2.分享一个自己的一个易电源的DIY小项目

    2.1最近有个项目,需要将DC24V降压转换为DC15V,并且要求最大峰值3A的带载能力。这里的48V不是一个稳定的电压,会有波动。28V可以算是峰值,最低能到22V,也就是说是一个22-28V的输入电压,所以设计上考虑20-30V的输入。选型考虑原理图不要太复杂,电源转换效率要高。3A电流输出无需外加mosFET。这样测试电路会容易的多。

    2.2软件上仿真

     

    软件的加载过程
     

    软件加载结果:
     

    找到了15个元件,第一个就是TPS54360,比较了一下原理图都差不多,而且,在15V/3A的时候TPS54360的效率还不错93.5%,就用它了

     
     
    仿真一下
     

    优化波形
     

    在Webench上不断的优化仿真,反复进行,保证产生的设计报告能达到设计要求。

    2.3 Webench设计报告

     

    2.4 TPS54360特性

     

    2.5焊接测试板

    测试芯片以及性能,用万用板做了一个电路,

     

    2.6空载测试

    如下图,利用稳压电源调制电压作为测试电路板的输入电压。先空载加入15V的输入电压,其输出为15V,因为该芯片是宽电压输入,4.5-60V输入都可以的,只要设置好输出的分压电阻,那么输出设为多少V都没问题,当然要在芯片允许的范围内来设置。

     


    2.8带载测试

    通过以上两例子的测试,结果表明TPS54360的输出还是很稳定的,其带载能力如何,是要带载测试的。
     

    如下图,将负载电路板接入TPS54360的电路中。输入24V,输出还是很稳定的15V,但是负载电路没有完全工作,估算负载其功率为150-200mA。输出结果还很不错。

     



    2.9遇到的问题及解决

    在测试过程中遇到一个问题,空载测试和轻载测试的时候,电路输出15V很稳定。当负载加到800mA时,输出电压跌倒12V左右。负载加到1A时,输出电压跌倒9V左右。当负载加到1.2A时输出电压跌倒5V左右。
    开始以为是元件焊接错误,或者芯片烧了。把元件全部换过之后测试,情况还是类似。
    折腾了好久,然后还是认真读数据手册。发现问题了。
     
    如上图,TPS54360的开关频率是可变的,由pin4的外接电阻来配置其开关频率。其实,我也不知道该频率会影响芯片的带载。只是试一试的心态调换了一下电阻,减小加大都式了一下。哈哈,没想到居然能带动2A的负载,此时TPS54360也有些热了。感觉有收获有成就感。

     

    3.其他的易电源接触  节选

    以前在论坛中试用过易电源LMZ12002模块,做过测评。

    具体测评报告在论坛中发过,就不赘述了。。。简单晒几张图

    这幅图以及下图是前一幅大图的另一种表现形式,只是缩减了一下范围。其中Vout5.0~Vout7.0是指输入电压在5.0~7.0下的各个对应的Vout。于是此图便是不同输入电压下Vout与负载的关系(不同负载下Vout 的变化情况)。输入电压在7V以上时电源模块的性能变化不太明显,这个由前一幅图可以看出来。
    由此图可以看出在各负载下输入电压5V、5.2V均不可用:输出电压过低,加上负载后压降更大,电源模块效率很低。


    5.4V输入时负载12ohm(输出电流约400mA)输出电压有所下降但尚为可用,然而负载为2.5ohm时压降太大已经不可用(挺遗憾因为没有合适的负载,所以没有测试12ohm~2.5ohm之间的负载下电源的表现)。其他负载下的输出电压在正常范围内。
    输入大于等于6.2V电压时,各负载下,即输出0~2A时电压能保持较为恒定的状态。可见如果此电源模块输出设置在5V时,要让模块发挥出最大的效力,输入电压要大于6.2V。如果负载小、要求不高的话,输入电压在5.4V以上便可。

     


     

     

    测试LMZ12002Demo板上电Vin=12V测试纹波,板上有调压电阻,因此Vin=4.5V~20V,在EN引脚的电压均不会超过6V,故在测试过程可直接连接两个端子,如图LMZ12002手册中的电压和负载关系,如图7为我自己测试的电压和负载关系,怎么感觉有些不对,但我的图表是通过多个数据绘制出来的,测试方法再做探讨。

    手册中的线路和负载调节关系

    自己测试的线路和负载调节关系


    4.易电源的特点:

    Simple-Switcher,其最大的特点就是简单易用

    1)  易电源之易-学习简单:易电源秉承高度集成化的电路设计理念,它将电源的核心集成在IC内部,外部只要按照典型电路配置基本器件,电路即可正常工作,这样的设计理念,让从未接触电路设计的工程师都可以轻松理解,从而自己设计需要的电源。

    2)  易电源之易-布局简单:由于易电源将开关管封装在IC内部(有的甚至将电感也集成在内部)这种方式可以减小整个电源的电磁辐射,同时小的封装方式,可以减小各个器件之间的连线距离,从而降低整个电路的分布电感,也就降低了电源的开关噪声,在实际测试过程中,整个电路的EMC设计变的相当简单。同时高度的集成化,也大大减小了整个电源的体积。

    3)  易电源之易-设计简单:易电源不仅将最难设计的电源控制这部分集成在IC内部,而且还提供了一款全面的设计工具WEBENCH,采用这款傻瓜式设计工具,只要将我们需要的参数输入内部,软件即可帮我们设计最合适的电源参数。

    4)  易电源之易-选型简单:易电源现在有很多系列组成,无论是升压、降压还是升降压,无论是内部集成MOS关的同步整流还是外部放置二极管的非同步整流,只要是你需要的基本都可以在这里找到。

         TI的技术支持与技术培训,给我们电子技术人员带来了福音,在各大论坛里都有TI的声影,投入了大量的人力物力来给我们带来了很大的帮助,我们也越来越了解TI,衷心祝愿TI能够越来好,能够给我们提供更多更好的支持。感谢TI,让我们不断成长。德州仪器,我们爱你!

  • 首次接触易电源,是在去年的10月份左右,用的是LMZ21700,做的为MSP430做的5V输入电源设计,感觉效果还好,本来想有图有真相的,图片不知道哪去了

  • 记得第一次使用ti易电源是在大二的时候。那是参加了学校的一个科技竞赛。做作品是要用到一个5V的稳压电源。一块两个手指大的板,输出还很稳定,让我激动了好一会!!!给了我很大的鼓舞啊!也就顺利的拿下了这次比赛的一等奖!哈哈~~最后祝易电源25岁生日快乐!

  • 这个不错啊,跟TI的芯片打个交道也不少了,不过是拿人家的板子,自己到是只做过一两个,特来凑个热闹了

  • 使用易电源三年,2008年在simple switcher迎来自己的第五代稳压器产品的同时,开始有了“易电源”这个响当当的名字,易用,具有高精度使能和可调电流限制等新特性。从第一代LM2575到第五代LM22676,“易电源”纵横稳压器江湖二十余年,性能强大,简单易用,具有很强的竞争力。随着纳米电源模块和纳米稳压器的闪亮登场,使得电源模块的体积越来越小。

  • 我在2005年就开始使用易电源的IC,现在有8年多了。

    设计电源变压器设计是 难题。有了TI的设计自动化软件,再也不怕了。

    再易电源25周年之际我和所有热爱易电源的网友祝您生日快乐,还要加大力气学习易电源的IC和方案,提升自己的能力。

  • 我在2005年就开始使用易电源的IC,现在有8年多了。

    设计电源变压器设计是 难题。有了TI的设计自动化软件,再也不怕了,什么叫易电源,就是一句话让你的电源设计更加轻松容易:;;;;;;

    再易电源25周年之际我和所有热爱易电源的网友祝您生日快乐,还要加大力气学习易电源的IC和方案,提升自己的能力。

  •        回顾这一生从事电子技术研发,多年以来一直使用TI电源芯片已经15年了,一直从事开关电源设计直接、间接使用“易电源”评估辅助设计电源产品超过12年,申请和应用很多TI的电源芯片方案LM2596UC3842/UC3843TL494。在应用电子电源产品中,最经典芯片TL431/LM317几乎在早期电开关电源产品是必用芯片。虽然市场很多高仿TI电源芯片,但是真金不怕烘炉火,真的假不了,假的真不了。马达直流驱动必选TI DSP TM320LF2401、TM320LF2407芯片,;layout了最少100多个芯片电路调试研发开发新产品。新产品研发应用在伺服器电源、工业电源、医疗电源、股票应用终端服务器电源高端产品市场,加上本人15年研发技术沉淀,高端产品成熟方案首选TI的芯片应用方案给客户,很多客户指定使用TI电源管理芯片品牌,特别是TI电池管理芯片表现出色性能稳定的,开发多款太阳能移动动力电池方案应用在园林工具电动工具产品,医疗专用电池,专业服务器应用。从未出现安全事故,在我的心里永远一直支持TI电源和电池管理芯片。

     

    采用TI Simple Switcher开发医疗仪器/国际品牌电脑笔记本适配器。

       采用TI Simple Switcher易电源辅助设计研发无刷马达电动工具。成功应用UC3843在博世电动工具品牌产品充电器,UC3843每一年订单都在200K以上。每一年TI FAE应用工程师定期给我们研发部培训电源管理芯片专业知识和DSP应用解决方案提高开发进度。

    2014使用TI Simple Switcher 易电源辅助设计成功应用LMZ31530 芯片应用动力2KW移动电源。输出工作电流超过20A。

       2014年是Simple Switcher 25周年纪念日子可喜可贺,在此给易电源送上深情祝福。2014也是自己深耕电源研发15周年纪念日子。回顾这一生,一直从事“电子人生‘的路上,从来没有后悔过。

     

     

  • 我是一名大一学生   结缘世纪电源网第一年,希望世纪电源网可以走的更远,更强吧!

  • 看学长学姐们都好有才,易电源 一定可以让我学到好多的 !

  • 第一次接触易电源还是上研究生才开始,一年多的时间了。经过同学一指点,发现webench真心好用,输入参数就能得到电路及其参数,十分方便,更牛的是电路的效率,PCB大小什么的都一清二楚

  • 总是有惊喜给我们……
  • 刚接触易电源没有多久,发现这对于工程师还是很实用的,为工程师选型方案节约了很大的时间,大大的提高了工作效率。

    随着设计参数自动生成设计方案,上面包括价格,效率,空间,等等,能让工程师很快的找到最佳解决方案

  •     最初接触TI应该是在12年暑假,那时候还是学校实验室的一员,那时候是老师布置的项目,熟悉各种元件器材,起初接触到的电源芯片是LM2577,mc34063等。mc34063器件本身包含了DC/DC变换器所需要的主要功能的单片控制电路且价格便宜。它由具有温度自动补偿功能的基准电压发生器、比较器、占空比可控的振荡器,R—S触发器和大电流输出开关电路等组成。该器件可用于升压变换器、降压变换器、反向器的控制核心,由它构成的DC/DC变换器仅用少量的外部元器件。主要应用于以微处理器(MPU)或单片机(MCU)为基础的系统里。

       在最初时候需要自己在面包板上面搭电路,集成度不是特别高,需要自己做的事情有点多,自己检测电路,感觉还是挺麻烦的。后来也是在别人的推荐下知道TI的,接触TI后最大的感触就是简单方便,让设计变得简单,可提供在线的仿真,有效的帮助调整环路的参数,简单快捷。而且能自动生成电路图,也不必自己再琢磨了。

      另外也感觉TI很慷慨,试用芯片申请也很容易,感觉做的不错,大家更愿意尝试新的产品,厂家也能从大家那里得到好的建议,也是互惠互利。从而从新品那里设计出更好的东西,有了更多更好的选择范围。

      接触TI久了也在心里对之有了一定的情感,也开始慢慢了解TI,知道了TI是全球领先的数字信号处理与模拟技术半导体供应商,也是图形计算器的重要生产商,是第一家全球化的半导体公司.

       不知不觉已是几年过去了,如今的我已脱去学生期间的青涩,而TI却还是一如既往的可靠,易于使用,如今更是繁华,产品更是更新到PQFN.会一直支持TI,希望TI能越办越好,再创辉煌。

    加张自己第一次做的电源图片,哈哈

  •      

            易电源的发展已经过了25个年头,真是可喜可贺。一个产品历经如此之长的时间还具有蓬勃的生机,不能不说是一个奇迹。在这25年里,易电源几大系列从第一代发展到了第五代,功能越来越强大,体积越来越小,效率越来越高,应用越来越简便,大大提高了设计人员的开发能力,减少了研发周期,提高了研发效率。易电源的发展,代表了当今电源技术的发展趋势,使需要大量经验的专家集中解决的难点问题-在整体设计中占据重要作用的电源管理部分,逐步成为一个简单的问题。随着TI公司的不断努力和易电源技术的不断进步,使得淘汰模拟(硬件)工程师这个电子学发展的目标,离我们越来越近,使广大数字硬件工程师能够更快更好的完成的设计,转化成产品,带来更多的经济效益。

         我在平时的设计工作中用到的TI芯片很多,电源部分的芯片有PS3823-3.3DBV、LM431CIM3X/NOPB、TPS73618、TPS73633、LM60BIM3等,外围电路简单,性能可靠。现在说一下印象最深刻的一次应用。

        2010年,为某公司研制一套动力锂电池包监控单元,由监测主板、彩色液晶屏和指示面板3部分组成,完成4个电池电压采样点、4个温度采样点的测量和容量(SOC)的计算及实时显示,并通过CAN总线通讯方式上传温度、电压和容量(SOC)信息。该电池包内部由4只100Ah大容量锂离子电池并联组成,电压为3.2V,监测显示单元与电池包封装在一起,只能从电池包内部取电,因此供电电压仅有3,2V。由于系统包含显示屏和控制电路,且有高精度AD转换电路,因此供电需要5V、12V、±15V多个等级,功率总额接近10W。由于封装在电池包一起,因此对系统的体积大小有要求,对电源部分的要求也提高了,就是具有升压功能,有较高的功率容量,体积要小并且发热量不能太大。

         检索以往用过的电源供电方案,没有合适的实例;查询多家厂商的芯片和模块,常规的升压供电芯片,功率输出偏小,也没有满足要求的。询问本公司的电源大牛,说是这种情况需要定制电源,如果自己制作的话,那这本身就是一个项目了,而且研制的时间、电源的体积都无法确保。正在发愁之际,一位工程师提供了一条信息,说好像TI有类似的电源方案,通过咨询TI的代理商,推荐了一款板装电源转化器:PTN04050C。

        PTN04050C,新型简化电源系统设计的宽输入非隔离式升压转换器,最大功率12W,2.95V-5.5V电压输入,5V-15V可调节宽范围电压输出,高转换效率,最高90%,表面贴装,工作温度-40℃-85℃,适用于工业设备、通信及其他诸多领域。该模块输出电压的值仅需一个外部电阻来确定,非常方便。PTN04050C的输出仅需比输入高0.5V即可,非常适用于低于3.3V或5V供电的系统使用。

          看了PTN04050C的介绍,感觉非常符合项目系统设计的需要,就通过经销商要了两个样品进行测试。经过测试,发现该模块性能确实不错,体积小,外接器件简单,输出稳定。PTN04050C的应用电路如下:

            该模块电路紧凑,做工精美,体积小,长时间运行,发热量不大,很好的满足了设计要求。初步测试通过后,购买了小批量用于样机,经过接入实际环境进行测试,发现该模块长期运行的稳定性也很好,发热量适中,而且功率冗余量大,耐瞬时冲击,开机瞬间电流超过5A也没事。到检测中心做EMC测试,系统整体性能不错,没有因为电源产生问题。最后这批动力锂电池包监控单元做了几十台,供货给用户使用。后来的现场运行表明,该模块的效果很好,特别是没有因为供电出现问题。

    下图是该系统的主电路板图:

            通过这次研发经历,加深了我对TI产品的印象,对TI产品的信任度大幅增加,也加大了我对TI技术发展的关注。从那以后我更加关注TI的新技术和新产品,对包括易电源在内的技术进步感到欣喜,在产品的设计中经常使用TI的芯片和模块。在这个易电源25周年生日来临之际,也献上我真挚的祝福。

  • 我已经申请了样品  ,我还想要一些跟它有关的资料

  • 想多认识一些这方面人才,有助于我学习我的专业

  • 我该怎么知道我是不是这里的活跃分子呢

  • 我从05年3月参加工作,当时对TI在我的脑海里就只有431和38系列的IC(因当是在艾默生里搞电源维修,对于是那家供应商,并不是很关注),别的肯定还有很IC。只是我现在也不记得。让我真正接触和了解易电源的应该是今年TI搞的一系列活动,如:TI WEBENCH设计工具,现在易电源分享等,这让我对易电源有了了解和认识。而现在我们的一个项目就用上TI的IC,用着效果很不错,外围元件也是相当的少,容易设计,可能以后很多项目都会考虑(因这次用也算是试水)。

  • 易电源,我使用的时间才一年多,跟易电源的走过25年的时间完全不在一个层次上,哈哈。从刚刚开始接触易电源的不熟,再通过很短的时间的学习,就可以通过ti易电源的芯片来实现所需的功能,并正常应用于我们的产品上。ti的易电源易于学习,易于上手,易于设计,易于实现。使用过一个只用简单的几个外围器件(电阻和电容外加一个小电感)和tps5450就构成一个简单实用稳定的DC/DC降压电路。易电源还可以通过WEBENCH设计软件来进行简单的设计和仿真。

  • 东西运回来的好快呀,就是我怎发图片。。。。。。

  • 我从05年3月参加工作,当时对TI在我的脑海里就只有431和38系列的IC现在我们的一个项目就用上TI的IC,用着效果很不错,外围元件也是相当的少,容易设计

  • 最早接触易电源是2009年的时候,有用到LMZ10505,做5A输出的应用,开始并没有选用模块,后来是因为空间受限才用的,效果相当不错,效率高达96%,之后很少用到模块,也就没怎么接触易电源了

  • 从知道易电源到现在还不到2个月,但感觉这个不错哦。