Other Parts Discussed in Thread: UCC28051
要求:
输入:AC100V-240V
PF:大于0.9
输出:5V80A
效率:大于82%
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
说一下做样品的经历:把需要的参数在论坛里发部了一下,求助TI工程人员,
结果很快得到回复,推介用PMP4332方案,官网上有完整资料,下载之后,
再根据资料LAYOUT PCB,打样原器件,找TI代理商要样品。两周后材料
齐全开始做样。
第一步先把PFC,LLC主电路供电断开,先调试辅助电源,很顺利,开机正常,带载也正常。
给PFC,LLC芯片供电的电压也有。
第二步看LLC电路部分,先把同步整流部分改为二极管(防止由于同步整流不良造成开机有问题),
然后通电开机,结果不能正常开机,电源没有正常电压输出。
经过检查发现由于辅助电源给IC供电的电压不稳造成,把辅助电源输出端加一个假负载后,
IC供电电压稳定,再开机输出电压正常,带60A测了一下也正常。
第三步测试PFC部分的电路,用示波器看VDS 波形,和PFC部分输出电压。
接上给IC供电的电阻,先用AC220V开机,看输出电压正常波形也正常。
带载测了一下,PF值0.9以上没问题。
接着把输入AC电压调264V又测了一下,也没有问题。
再把AC电压调低测了一下,NG,输出波形振荡,带不了重载。
由于没有用过这颗IC(UCC28051)就查资料,到论坛请教问题。
结果分析PFC电感,感量太小了,把原来的90UH改为300uH后
AC90V测试轻载,重载正常。PFC电路算是OK了。