Other Parts Discussed in Thread: BQ24120, BQ24170
BQ24170、BQ24120等充电芯片都有电池检测功能,若不接电池时能否直接给系统供电?在不接电池情况下直接输出一个稳定4.2V电压。
盼复,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果电池是会单独拔出的,那么采用具有power path的架构,输入端可以在插入后直接给到后端负载的同时进行充电,或电池不在时直接给后端系统负载供电,详请参考Figure 1和2.
如果电池是不会拔除的,即电池不会单独取出来,那么可以采用Figure 3,4的结构,不需要外部的BAT MOSFET做切换。
结合你的问题,你的电池是有可能拔除的,即会出现电池不在的情况,所以建议你启用power path功能,即按照Figure 1或2的架构来设计,此时即使电池不在,也会在输出端有一个与适配器相近的电压(带载时需扣除mosfet RON的电压降)。
一般高串电池的电压都会要经过一个线性的或开关模式的dc-dc转换器才会给到后端的系统负载,所以只要这个线性或dc-dc转换器选择合理,那么可以完全兼容适配器的输入电压到电池的最低电压这个输入范围。
以上谢谢!